BetterfitDas Umschlüsselungstool von HYDAC

Sie sind auf der Suche nach dem passenden Filterelement für das Gehäuse eines Marktbegleiters und möchten die bewährte HYDAC Qualität erhalten? Hier sind Sie richtig! Unsere umfangreiche Datenbank umfasst bereits über 70.000 Filterelemente von über 64 verschiedenen Herstellern und unterstützt Sie bei der fachgerechten Umschlüsselung.

So einfach geht‘s

Typenschlüssel Ihres aktuellen Fremd-Filterelements in der Suchleiste eingeben – und das Betterfit-Tool listet Ihnen die passende Materialnummer aus unserem Portfolio auf. Durch Klicken auf den roten Informationsbutton erhalten Sie zusätzliche Informationen zu unseren Filterelementen.

Bedienungsanleitung: Betterfit-Datenbank

Suchen Sie nach Typenschlüsseln von Wettbewerbern und HYDAC Filterelementen. Unser Betterfit-Tool zeigt Ihnen in der Ergebnisanzeige die entsprechenden Typenschlüssel an – einer erfolgreichen Umschlüsselung steht somit nichts mehr im Wege. Die Suche funktioniert auch, wenn Sie nur einen Bruchteil des Typenschlüssels eingeben. Hier funktioniert die Suche exakt wie in der SAP-Suche. Das heißt ein * dient als Platzhalter.

  1. Was ist zu tun, wenn zu viele Suchergebnisse angezeigt werden?
    Bei zu vielen Suchergebnissen werden nicht alle Ergebnisse angezeigt. Schränken Sie in diesem Fall die Ergebnisliste weiter ein, indem Sie den vollständigen Typenschlüssel ergänzen. So erhalten Sie das passende Filterelement.
  2. Was ist zu tun, wenn kein Suchergebnis angezeigt wird?
    Wird Ihnen kein Suchergebnis angezeigt, versuchen Sie durch Weglassen von Teilen des Typenschlüssels Resultate zu erzielen. Ist auch dies nicht möglich, kontaktieren Sie uns direkt – gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach dem passenden Filterelement.

Das richtige Element nicht gefunden oder sonstige Fragen?

Kontaktieren Sie uns