News
News
DruckenDrucken
09.05.2018

Mehr Leistung, mehr Flexibilität – neue Wegeschieberventile der Nenngröße 10


HYDAC blickt auf eine jahrzehntelange Kompetenz im Anlagenbau zurück. Hierbei besteht immer der Anspruch, einen möglichst großen Anteil an HYDAC-Produkten in den Anlagen einzusetzen. Dabei wurde das Programm der eingesetzten Industrieventile über die Zeit immer größer. Zugleich wurden die Ventile zunehmend nicht nur von dem HYDAC Anlagenbau sondern auch von externen Kunden nachgefragt.

Um jetzt die steigenden Bedürfnisse der Kunden noch besser erfüllen zu können und kundenindividuelle Anforderungen realisieren zu können, wurde jetzt eine neue Fertigungslinie in Betrieb genommen. Im Rahmen dieser Entwicklung wurde nach unserer Ventil-Serie NG6 nun auch die Ventil-Serie NG10 konstruiert, die sich durch einen höheren Maximaldruck, einen größeren Maximalvolumenstrom und durch eine größere Flexibilität bei der Realisierung von anwendungsspezifischen Kolbensymbolen auszeichnet.


Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website