Filtración in Company HYDAC: Innovación y eficiencia en el mantenimiento de fluidos industriales

En el mundo industrial, el mantenimiento adecuado de los fluidos es fundamental para garantizar la eficiencia y la protección de los equipos.

HYDAC Argentina se posiciona como una empresa líder, ofreciendo soluciones innovadoras de filtración in company, que permiten realizar el filtrado y deshidratado de aceites hidráulicos y de lubricación directamente en el lugar de uso, sin detener la producción.

Este artículo explora en detalle el proceso, los beneficios, aplicaciones y tecnologías involucradas, con foco en brindar un sistema de filtración eficiente y de calidad para industrias argentinas exigentes.

Lo que necesita saber:

  • Filtración in company es un servicio innovador que permite limpiar y deshidratar los aceites hidráulicos y fluidos industriales directamente en el lugar de uso, sin detener la producción ni trasladar el fluido a otro sitio.
  • El proceso integral incluye extracción, limpieza del depósito, filtración con equipos de alta tecnología (como HYDAC FCM 100 y FAM 25) y deshidratado para eliminar partículas, agua, polvo, carbón y contaminantes líquidos, asegurando calidad y eficiencia.
  • Este sistema reduce costos y tiempos de mantenimiento al evitar la compra de aceite nuevo, minimizar paradas imprevistas y prolongar la vida útil de los componentes y máquinas.
  • HYDAC Argentina garantiza alta calidad con equipos certificados TÜV, y entrega informes técnicos que permiten un control riguroso y recomendaciones para mantener el sistema hidráulico en condiciones óptimas.
  • Sectores clave como siderurgia, fabricación de autopartes, cerealeras, papel, plástico, aluminio y cementeras en Argentina se benefician de estas soluciones industriales para mejorar la productividad y cuidar el medio ambiente.
  • La tendencia actual en la industria nacional es adoptar cada vez más este tipo de filtración in company, alineándose con estándares internacionales de sostenibilidad, eficiencia y reducción de generación de contaminantes.

Desafíos por contaminación en fluidos industriales

La presencia de partículas en sistemas hidráulicos ocasiona rayaduras, desgastes y trabas en los componentes, reduciendo su vida útil. Su deterioro, también implica gastos económicos no planeados por reemplazo de componentes, paradas de máquinas e interrupción en la producción. 

Por otro lado, la presencia de agua ocasiona la rotura de la estructura molecular del aceite, perdiendo su calidad y efectividad en el trabajo hidráulico. Así mismo, produce la oxidación de las paredes del tanque y de las partes ferrosas de los componentes, y se generan barnices en todo el circuito hidráulico, dificultando su funcionamiento. 

¿Qué es la filtración in company y por qué es crucial para la industria?

La filtración in company es un servicio que implica el tratamiento de los aceites hidráulicos y otros fluidos en el mismo lugar donde se encuentran, utilizando equipos especializados que permiten extraer y limpiar el aceite sin interrumpir el funcionamiento de las máquinas.  

Esta metodología evita la logística y tiempos de traslado, disminuye la inversión en aceites nuevos y reduce la pérdida económica y operativa por paradas no programadas. 

HYDAC Argentina ofrece esta solución a través del área de Service, con un sistema de filtrado que cubre desde la eliminación de partículas sólidas y contaminantes hasta el deshidratado del aceite, asegurando niveles óptimos de pureza y calidad según estándares internacionales ISO para sistemas hidráulicos.  

Este método supera las técnicas tradicionales, aportando mayor eficiencia, protección y prolongación de la vida útil de los componentes críticos. 

Eduardo MlenekJefe de Service de HYDAC Argentina

"La Filtración in Company significa brindar el servicio de filtrado en el lugar donde se encuentra el aceite. No es necesario que el cliente envíe su aceite a otro lugar para ser filtrado. Nosotros lo podemos filtrar incluso con la máquina funcionando, sin parar su producción." 

Sistema de filtración y deshidratado de fluidos de HYDAC

También conocido en el sector industrial como proceso de filtración in situ. 

Existe la posibilidad de conectar hidráulicamente nuestro equipo de filtrado al sistema, como si fuera un “riñón”, para realizar el filtrado con el sistema o la máquina funcionando sin interrumpir el proceso de producción. O sea que mientras la máquina o el sistema trabajan normalmente, nuestro equipo HYDAC va filtrando y/o deshidratando el aceite. 

Pero para realizar un trabajo de fondo y eficaz, sugerimos el siguiente método que consta de varias etapas: 

1. Extracción del aceite:

Uso de equipos especializados que retiran el fluido contaminado. Este aceite es almacenado en bines para su tratamiento. 

2. Limpieza del interior del depósito de aceite:

Elimina residuos sólidos, polvo, partículas y contaminantes líquidos, que se disponen correctamente para su disposición final conforme a estándares de cuidado del medio ambiente.

3. Deshidratado del aceite hidráulico:

Elimina el contenido de agua libre y disuelta que deterioran las propiedades del aceite y llevan a corrosión, oxidación y generación de barnices en el sistema.

4. Filtrado del aceite:

Filtración del aceite reservado en los bines con el empleo de filtros adecuados hasta lograr el código ISO requerido.

5. Reingreso del aceite limpio al depósito:

Devolver el líquido al depósito y dar continuidad en el proceso. 

Tecnología HYDAC que cuida el medio ambiente

Equipo de filtrado HYDAC FCM 100:

El HYDAC FCM 100 es un equipo de filtrado industrial de última generación, especialmente diseñado para la extracción, filtración de aceite en procesos hidráulicos y de lubricación.  

Gracias a su versatilidad y robustez, este sistema de filtración se integra perfectamente en la metodología de filtración in company, permitiendo realizar el acondicionamiento de aceites directamente en el sitio de operación, sin interrumpir la producción. 

Los equipos de filtración de HYDAC ofrecen rangos de retención de partículas desde 20 hasta 3 micrones y caudales entre 15 y 120 litros por minuto, adaptándose a tanques de hasta 12.000 litros. 

Equipo de deshidratado HYDAC FAM 25:

El sistema de deshidratado FAM, con capacidad de 25 litros/minuto, es un equipo que por medio de un sistema de vacío acelera la eliminación de humedad presente en el aceite hidráulico o de lubricación. 

HYDAC VEU - VarnishElimination Unit

La VEU-F de HYDAC optimiza el rendimiento de los sistemas hidráulicos y está diseñada para el tratamiento eficiente de aceites minerales. Estas unidades de fácil mantenimiento eliminan de forma efectiva los productos de degradación no solubles —como barnices, geles filtrables y sedimentos sólidos— que se acumulan en válvulas, cojinetes y depósitos, comprometiendo la integridad del sistema.

Beneficios de los equipos de deshidratado y filtrado HYDAC:

FluidCareCenter

Eliminan partículas metálicas y no metálicas, y agua, manteniendo los aceites en óptimas condiciones y protegiendo los sistemas hidráulicos. 

Retorno rápido de la inversión

Minimiza la pérdida de tiempo y recursos al evitar el traslado de aceites para su tratamiento externo. 

Reducción de costes

Facilita la reducción de costos operativos por disminución de paradas de máquina. 

Conservación de los recursos

Mejora la eficiencia industrial y reduce la contaminación, contribuyendo a la sostenibilidad. 

Aceite

Mantienen la calidad del aceite por más tiempo, reduciendo costos de reemplazo.

Control de calidad y medición de resultados

Al concluir el proceso, los especialistas de Service de HYDAC Argentina entregan un informe técnico detallado a sus clientes, donde se especifican las condiciones previas y post filtrado de los aceites. Sugieren a su vez medidas a tomar para mejorar su sistema hidráulico o de lubricación, así como recomendaciones para el mantenimiento predictivo y preventivo mediante monitoreo periódico o continuo. 

Esta práctica asegura una transparencia total y la confiabilidad del servicio, permitiendo un control exhaustivo y una mejora continua. 

Importancia del deshidratado de aceite hidráulico para evitar daños y pérdidas

El deshidratado de aceites hidráulicos es vital para mantener la calidad del producto y proteger los componentes del sistema. La presencia de agua genera la rotura de la estructura molecular del aceite, oxidación de partes ferrosas y acumulación de barnices que afectan la eficiencia y la vida útil del sistema.  

De igual forma, la acumulación de líquidos y gases en el fluido incrementa el desgaste, provoca fallas prematuras y eleva la contaminación. 

HYDAC Argentina, a través de sus soluciones de filtración industrial, elimina efectivamente estas impurezas, protegiendo el medio ambiente industrial y asegurando un funcionamiento óptimo y prolongado de la maquinaria. 

Aplicaciones de la filtración industrial en sectores argentinos

La aplicación de soluciones de filtración y deshidratado in company de HYDAC cuenta con una gran demanda entre sectores destacados de la industria argentina como: 

Estas industrias, que requieren altos estándares de producción continua y eficiencia, se benefician en varios niveles: 

  • Reducción de paradas por fallas y desgaste
  • Reducción en la frecuencia de compra de aceite nuevo y disposición del usado
  • Optimización de costos y reducción del mantenimiento correctivo
  • Control efectivo de la contaminación por partículas, agua, gases, polvo y carbón en los fluidos
  • Prolongación de la vida útil de equipos y sistemas 

Además, la innovación de la compañía en Argentina radica no solo en su know-how internacional de calidad. También destaca la garantía TÜV, otorgada por la casa matriz del Grupo HYDAC, que avala la eficiencia y seguridad del proceso y los equipos. 

Tendencias y futuro del mantenimiento por filtración in company en Argentina

La creciente demanda de la industria de proyectos con enfoque en sostenibilidad y protección del medio ambiente, así como el control en la generación contaminantes y su impacto en el funcionamiento de los sistemas, motiva una rápida adopción de soluciones como la filtración in company.  

El servicio de filtrado y deshidratado de aceites industriales ofrecido por HYDAC Argentina es una solución integral que protege y extiende la vida de los sistemas hidráulicos y máquinas; mediante un filtrado efectivo de los fluidos contaminados.  

Su proceso, basado en tecnología avanzada y un control riguroso, garantiza eficiencia, ahorro y cuidado del medio ambiente industrial. La combinación de filtración, deshidratado y limpieza en sitio es vital para cualquier empresa que busca reducir costos y evitar pérdidas operativas. 

Preguntas frecuentes - Filtrado industrial

¿Qué es la filtración industrial?

La filtración industrial es un proceso que consiste en la eliminación de partículas sólidas, líquidas y contaminantes de fluidos hidráulicos y de lubricación para proteger y mejorar la eficiencia de sus sistemas. 

¿Qué tipos de filtración existen?

Existen diferentes tipos, como filtración de presión, retorno, succión, filtros para separación de agua, aire y sistemas de recirculación, cada uno diseñado para un propósito específico dentro del sistema hidráulico o industrial. 

¿Qué son los filtros industriales?

Son dispositivos que retienen contaminantes y partículas de diferentes tamaños mediante elementos filtrantes para preservar la integridad del fluido y, por ende, de los componentes y maquinaria. 

¿Cómo funciona un filtro industrial?

El filtro industrial hace pasar el fluido a través de elementos filtrantes (mallas, fibras de vidrio o metal) que retienen impurezas, polvo, carbón y contaminantes, asegurando que solo el fluido limpio siga su camino en el sistema. 

¿Cómo se deshidrata el aceite? 

El deshidratado se realiza con equipos específicos que separan el agua libre y disuelta del aceite hidráulico o de lubricación, utilizando el principio de vacío para evitar oxidación, corrosión y pérdida de propiedades del aceite. 

Implemente este sistema de filtración in company en su industria con HYDAC Argentina

Agende una consultoría y soporte técnico especializado 

Entre en contacto