Reducción de descargas electrostáticas con Stat-X® HYDAC – Su socio para elementos filtrantes en máquinas herramienta
Disminuya las descargas electrostáticas peligrosas en el sistema y prevenga los fallos electrónicos con los elementos filtrantes Stat-X®.
3 minutos de lectura
Caso de éxito de un cliente Hidráulica Máquinas herramienta
Reducción de descargas electrostáticas en máquinas herramientas con los elementos filtrantes Stat-X®
Disminuya las descargas electrostáticas peligrosas en el sistema con elementos filtrantes Stat-X® y prevenga fallos electrónicos, la formación de productos de envejecimiento del aceite, y la destrucción de los elementos filtrantes utilizados.
En la industria, se usan cada vez más aceites hidráulicos económicos, ecológicos y novedosos. En general, estos aceites están libres de cinc, ceniza y azufre. Los aditivos que contenían zinc se sustituyen hoy en día por aditivos sintéticos. La falta de partículas de cinc disminuye la conductividad de los aceites, lo que genera inconvenientes en numerosas aplicaciones industriales. Dado que, si un aceite de baja conductividad atraviesa un elemento filtrante de aceite hidráulico o aceite de lubricación tradicional, el fluido puede alcanzar niveles de carga electrostática muy elevados debido a efectos de la separación de cargas. Así, si la carga supera ciertos valores límite, vuelve a reducirse de forma brusca a través de descargas electrostáticas. La manera más evidente en que puede manifestarse esta situación es la descarga de chispas que puede tener lugar en diversos puntos. Si se producen descargas electrostáticas en el sistema, pueden ocasionarse los siguientes inconvenientes:
elementos filtrantes quemadas u obstruidos,
formación acelerada de productos de envejecimiento del aceite (barniz) y, por tanto, desgaste alto de los componentes, así como intervalos de cambio de aceite reducidos,
fallos de los módulos electrónicos,
deflagraciones en el depósito y filtros de ventilación quemados.
Además, en caso de descargas fuera del sistema existe un riesgo para las personas debido a la formación de arcos eléctricos dolorosos. De este modo, la seguridad de la máquina y del trabajo está limitada y se deberá actuar con urgencia.
Advertencia de la mutua de accidentes de trabajo:
"Especialmente los aceites sin zinc y cenizas suelen tener bajas conductividades eléctricas. Si un aceite con una baja conductividad atraviesa un elemento filtrante tradicional, el elemento filtrante y el aceite pueden adoptar niveles elevados de carga electrostática y, de este modo, pueden generarse descargas electrostáticas en el sistema o fuera de la instalación. [...]“
Fuente: Publicación informativa del Seguro Legal contra Accidentes en el Trabajo de Alemania (DGUV, por sus siglas en alemán), Departamento de Madera y Metal, FB HM-082 "Filtration von Hydraulikflüssigkeiten" (Filtración de líquidos hidráulicos), número 07/2016, Departamento de Madera y Metal HB HM del Seguro Legal contra Accidentes en el Trabajo de Alemania DGUV, Mainz.
Incremento de la disponibilidad de instalaciones, la seguridad de máquinas y la optimización de costes con el enfoque de la técnica de filtrado de HYDAC
Nuestro cliente, un fabricante internacional de máquinas herramientas, registró restos de quemaduras en el aceite, elementos filtrantes rotos, y, en parte, también fallos en componentes electrónicos instalados en el sistema hidráulico de algunos de sus clientes. El cliente ya conocía a HYDAC en su calidad de socio de sistemas competente en el ámbito de la hidráulica y de la filtración, y contactó con nosotros poco después de identificar la problemática para pensar juntos en una solución. El objetivo era solucionar los fallos del sistema electrónico, así como prolongar sustancialmente la vida útil del aceite hidráulico y de los elementos filtrantes.
Los expertos en filtrado de HYDAC y el equipo del ramo máquinas herramientas analizaron el problema en las instalaciones de uno de los usuarios afectados. Se realizaron mediciones, análisis del aceite y encuestas. Rápidamente se puso de manifiesto que el cliente final utilizaba nuevos tipos de aceites hidráulicos
de baja conductividad en las máquinas herramienta, que causaron los problemas. En el FluidCareCenter® de HYDAC se llevaron a cabo más análisis con distintas combinaciones de aceite y filtros.
De este modo, se creó la innovadora tecnología de los elementos filtrantes Stat-X® que, a continuación, se probó con éxito en las instalaciones del cliente final y logró reducir a un mínimo la carga electrostática en el sistema. De esta manera, se evitan las descargas electrostáticas. En la actualidad, la solución Stat-X® se utiliza en todas las máquinas del fabricante.
Elementos filtrantes Stat-X® contra cargas electrostáticas en aplicaciones hidráulicas y de lubricación de máxima trascendencia
La técnica de filtrado de HYDAC trabaja desde hace ya muchos años para reducir la carga electrostática en sistemas de aceite hidráulico y de lubricación, así como para prevenir los desastrosos daños resultantes en el sistema.
Los innovadores elementos filtrantes Stat-X® de HYDAC disminuyen de forma comprobable la carga electrostática a través de su estructura y sus medios altamente especializados. Dado que el potencial de carga se reduce a casi nulo, las chispas se suprimen de forma fiable.
El resultado
La tendencia hacia el uso de aceites modernos de baja conductividad en las instalaciones de nuestro cliente generó la carga y descarga electrostática de la hidráulica en sus máquinas herramienta. Este fenómeno era la causa de los daños en los filtros y componentes del sistema, así como la rápida formación de productos de envejecimiento del aceite, como el barniz. Por medio del empleo de la tecnología de filtrado Stat-X®, se lograron reducir las peligrosas cargas y descargas en el sistema, a la vez que se obtuvieron resultados de primera clase en el filtrado fino.
En la actualidad, HYDAC incluye de fábrica los filtros Stat-X® en los sistemas hidráulicos del fabricante de máquinas herramienta. A través del reemplazo de los elementos filtrantes convencionales por la tecnología Stat-X®, además, la vida útil del aceite hidráulico y de los filtros se aumentó hasta en un 20 %. Hoy en día, los sistemas se encuentran funcionando sin ningún inconveniente.