기술 청정도에 투자할 때의 이점 기술 청정도에 투자하는 것이 장기적으로 도움이 되는 방법
하이닥을 통해 실현 가능합니다!
3 최소 읽기 시간
고객 성공 사례 공학 유체 공학 유압 장치
기술 청정도에 투자하는 것이 장기적으로 도움이 되는 방법하이닥을 통해 실현 가능합니다!
최신 구동 기술과 높은 출력 밀도는 구성품과 시스템의 고품질 생산 능력을 요구합니다. 처음에 자동차 업계에서 시작되었지만 전체 산업에 걸친 이슈가 되었습니다. 기술 청정도는 중요한 품질 및 공정 특성이지만, 종종 과소 평가되고 있습니다. 시스템 고장과 거부된 부품은 대부분 부적절한 기술 청정도가 그 원인입니다. 기술 청정도를 최적화할 떄 발생하는 높은 비용 역시 단순히 일축할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 장기적으로 값어치가 있다는 것은 장기간 거래하는 고객으로 입증됩니다.
모든 단계의 공정 신뢰성자원을 보존하고, 사용 수명을 높이면서도 비용 절감
1963년부터 하이닥은 고객을 파트너로 간주하는 공급업체로 신뢰받고 있습니다. 구동 및 섀시 기술을 위한 자동차 관련 공급업체인 당사의 고객은 당사를 인정하고 신뢰를 보냈습니다. 총 6개의 산업용 부품 세척 설비를 보유한 고객은 높은 청정도 요건에 따라 2주마다 세척제와 필터 엘리먼트를 교환했습니다. 그 결과 리소스를 매우 많이 소비했습니다. 고객의 노력에도 불구하고 기술 청정도 사양(>500 µm 입자 0개)을 안정적으로 준수할 수 없었습니다.
하이닥 Wombat - 당사의 제품 솔루션
고객의 목표는 명확했습니다. 규정된 청정도 수치를 안정적으로 준수할 수 있도록 유체의 사용 수명 동안 세척제가 지정된 청정도를 일관되게 유지하는 것입니다. 동시에 세척제의 사용 수명을 높이고 필수적인 비용과 리소스를 지속 가능하게 절약하길 원했습니다.
하이닥은 고객과 함께 협력했습니다. 산업용 부품 세척 시설의 초기 분석 결과 첫 번째 필터 시험을 실시했습니다. 하이닥 Wombat 필터 엘리먼트를 통해 시험한 결과 고객은 품질과 비용 모두에서 좋은 인상을 받았습니다. 이 필터 엘리먼트의 특성은 고도의 분리 과정에서 많은 용량의 먼지를 유보할 수 있다는 것입니다.
하이닥 Wombat - 기대를 초월한 성공
When the service lives were compared directly, our filters impressed instantly: two weeks for the competitor element, and as much as eight weeks for HYDAC Wombat. This reduced filter consumption and the time-consuming changing of filter elements, and cleaning fluid was saved. A valuable optimisation, which is both highly beneficial for the system’s productivity and sustainably increases its availability. The amount of particles with metallic shine in the bath was reduced from >800 µm to <150 µm, so our customer will be able to comply with the technical cleanliness specifications reliably from now on. This type of result was not feasible previously, despite frequent filter and bath changes.
결과
Wombat 필터 엘리먼트에 투자하는 것이 가치가 있을까요? 예, 있습니다. 고객은 산업용 부품 세척 설비를 위한 광범위한 장점에 감명받았습니다. 측정 결과 자동차 관련 공급업체는 60% 이상의 세척제와 필터 비용을 절감할 수 있었습니다. 하이닥 솔루션의 비용 투자는 즉시 회수되었습니다.
규정된 청정도 수치에 대한 안정적인 준수는 유체 사용 중 3배 증가했으며 매년 시스템당 매체 비용 57,000 유로를 절약했습니다. 필터 수명은 4배 증가하여 각 시스템은 매년 필터 엘리먼트를 130개 더 적게 사용할 수 있습니다.
또한, 산업용 부품 세척 설비는 새로운 필터 전략으로 전반적인 혜택을 누렸습니다. 산업용 부품 세척 설비의 오염이 줄어듦으로 인해 장기적으로 시스템 구성품(예: 밸브, 펌프)의 스트레스가 40% 이하로 줄었습니다. 개선된 세척수 품질로 인해 거부되는 부품 비율이 줄었고, 재작업의 필요성 역시 줄었습니다. 이는 전체적으로 매년 60% 이상의 CO2 절감으로 이어졌습니다.
이러한 고객 사례를 통해 기술 청정도는 생산성에 지대한 영향을 미친다는 사실이 입증되었습니다. 따라서, 필터 전략의 최적화에 투자하는 것은 시스템과 비용 측면에서 가치가 있습니다. 귀사도 하이닥과 협력하여 이득을 얻을 수 있습니다. 높은 효율성의 필터 시스템을 통한 장기적인 절감 가능성에 대해 당사에 문의하십시오.
고객의 말:
"필터 최적화 전략에 투자하는 것이 장기적으로 이렇게 성공적일지 상상하지 못했습니다. 하지만 하이닥 전문가는 저에게 신뢰를 주었습니다. 이제 안정적으로 생산할 수 있어 시스템 유지보수의 시간 뿐만 아니라 비용도 절약할 수 있습니다."