필터 시스템
유체 모니터링 소프트웨어 FluMoS light
유체 모니터링 소프트웨어 FluMoS Light로 HYDAC 유체 센서의 데이터를 읽어들이고 표시하고 편집할 수 있습니다. FluMoS Light는 동시에 3개의 센서를 연결할 수 있습니다.
FluMoS Light는 최신 세대의 HSI 인터페이스 센서(CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) 및 HSI 인터페이스가 없는 센서(CS 2000, FCU 2000, FCU 8000)와 함께 사용할 수 있습니다.
FluMoS Light 소프트웨어는 다음 용도로 사용됩니다.
- PC에서 측정값을 테이블 및 그래프 형식으로 온라인으로 표시
- 로그 파일을 하드 디스크에 저장하기
- 하드 디스크/플로피 디스크의 로그 파일을 표시하고 그래픽 파일로 저장하기
- 저장된 로그 파일 처리(예: Microsoft Excel 사용)
응용분야:
- 센서 판독값 원격 모니터링
- 상태 기반 유지보수
유체 모니터링 소프트웨어 FluMoS mobile
Android용 HYDAC FluMoS Mobile로 HYDAC의 유체 제어 유닛에 액세스하세요
Android 기기에서 체액 상태 모니터링 측정 데이터를 받아보세요!
FluMoS Mobile은 FluidControl Unit FCU 1000 및 SensorMonitoring Unit SMU 1200의 측정 데이터를 Android 기기에 표시하고 다운로드하는 도구입니다.
FluMoS Mobile 기능
- FluidControl Unit FCU 1000의 현재 측정값(고체 입자 오염, 수분 포화도 및 온도)을 표 형식으로 표시합니다
- FluidControl Unit FCU 1000의 측정값 진행 상황(고체 입자 오염, 수분 포화도 및 온도)을 그래프 형식으로 표시합니다(측정 채널당 하나의 그래프)
- FCU 1000 또는 SMU 1200의 내장 메모리에 있는 .dat 형식의 로그 파일을 일부 선택하여 다운로드
- Android 기기에 저장된 측정 데이터를 온라인에 보관(후속 버전에서 가능)
.dat 파일을 PC와 같은 다른 장치로 이메일로 쉽게 전송할 수 있으며, 그런 다음 FluMoS에서 파일을 처리할 수 있습니다.
기능 모듈 및 오염 센서 CS 1000 프로그래밍 보조 장치
아래에 표시된 프로그래밍 보조 도구를 제공하여 오염 센서 CS 1000을 지멘스 컨트롤 S7-300 / S7-400에 통합할 수 있도록 합니다. 이는 무료로 다운로드하실 수 있습니다.
이 프로그래밍 보조는 기능 모듈과 프로그래밍 안내로 구성됩니다.
기능 모듈 CS1000 Siemens S7-300-400 (독일어)
기능 모듈 CS1000 Siemens S7-300-400 (영어)
유체 기술
임베디드 보드 구성 도구
임베디드 보드 구성 도구 그래픽 소프트웨어 도구를 사용하면 사용자가 HYDAC 비례 밸브의 온보드 전자 장치(OBE)와 통신하고 이를 매개변수화할 수 있습니다. These series can be identified by the black electronics housing.
다양한 값을 실시간으로 모니터링할 수 있으며 내부 매개변수를 확인하고 수정할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 또한 빠른 교환과 시스템 시작 시간 단축을 위해 매개변수를 저장하고 가져올 수 있도록 합니다.
HYDAC 원격 서비스 사례
임베디드 보드 구성 도구 그래픽 소프트웨어 도구를 사용하면 사용자가 HYDAC 비례 밸브의 온보드 전자 장치(OBE)와 통신하고 이를 매개변수화할 수 있습니다. This series can be identified by the aluminum coloured electronics housing.
다양한 값을 실시간으로 모니터링할 수 있으며 내부 매개변수를 확인하고 수정할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 또한 빠른 교환과 시스템 시작 시간 단축을 위해 매개변수를 저장하고 가져올 수 있도록 합니다.
OBE 4000 펌웨어
The OBE firmware allows the user to flash an existing A series valve to the latest firmware version. This series can be identified by the aluminum coloured electronics housing.
Please ensure that both the OBE Service Tool and the firmware on the valve are up-to-date to parameterise the valve.
시스템 엔지니어링
EHCD 컨트롤 모듈 매개변수화 소프트웨어
당사의 소프트웨어를 통해 PC 또는 노트북으로 디지털 EHCD 제어 모듈의 직관적이고 명확한 파라미터 설정이 가능합니다.
핵심 기능 한눈에 보기:
- 인터페이스를 열면 모듈 이름이 자동으로 감지되고 표시됩니다
- 매개변수 입력, 리모컨 및 프로세스 데이터 모니터의 동시 표시 및 작동 - 창 간 전환 필요 없음
- 프로세스 데이터 표시 및 기록을 위한 개선된 오실로스코프
- Windows 11에 최적화되어 이전 버전과 호환됩니다
- PC/노트북을 통한 간단하고 명확한 기기 작동
- 운영 중 프로세스 변수 평가
- 상태 정보 표시
- 직관적인 조작 - 설명서를 오래 읽지 않고도 빠르게 익숙해질 수 있습니다
3.6의 이전 버전 도 계속 다운로드할 수 있으나, 더 이상 지원되지 않습니다.
KineSys
HYDAC 주파수 인버터 - 캐비닛 고정식 HFI-CM
강력한 PC 소프트웨어 HFI-CM-Startup(HYDAC 주파수 인버터 - 캐비닛 고정식)은 KineSys 구동 시스템을 신속하게 시동하고 최적화할 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다.
드라이브를 그래픽으로 지원하는 대화형 시운전은 전자기계 또는 유압 시스템의 구성을 상당히 단순화합니다. 모터는 전자 명판을 사용하여 매개변수화됩니다.
시운전 파일을 사용하여 시리즈 시운전을 수행할 수 있습니다. 이로 인해 시리즈 프로젝트에 소요되는 시간이 대폭 단축됩니다. 이 소프트웨어는 실용적이고 직관적인 진단 도구도 포함합니다.
HYDAC 주파수 인버터 – 모터 고정식 HFI-MM
직관적인 UI를 지원하여 매우 사용자 친화적인 PC 소프트웨어 HMM Start-Up ©는 HYDAC KineSys의 구동 시스템에 완벽한 인터페이스입니다.
이 소프트웨어는 전자기계 또는 유압 시스템을 빠르고 쉽게 매개변수화할 수 있게 해줍니다. 통합 오실로스코프 기능을 사용하여 작동 데이터와 측정 데이터를 시각화하고 설정을 확인할 수 있습니다.자동 모터 식별, 매개변수 사전 설정 및 사용자 지정 실제 값 표시는 애플리케이션 시운전을 자동화하고 가속화합니다.
HYDAC 주파수 인버터 – 벽걸이식 HFI-WM
HFI-WM(HYDAC 주파수 인버터 - 벽걸이식) 구동 컨트롤러는 3상 비동기 모터의 속도 제어를 위한 주파수 인버터입니다.
비동기 모터에서 속도를 제어하는 데 사용됩니다. 여기에는 스위치 캐비닛 설치가 필요합니다.
이 드라이브 컨트롤러는 최대 250kW의 전력 등급으로 제공됩니다
전자 제품
HMG 4000 펌웨어, 사용 설명서, USB 드라이버, PC 소프트웨어
HEWIN – 새로운 기능이 추가된 HMGWIN 소프트웨어의 후속 제품
- HMG 4000의 현재 측정된 가치 구성 및 디스플레이
- HMG 4000의 측정 데이터 기록, 시각화, 분석 및 편집
- HMG 4000 또는 CAN 트레이스에서 사용할 수 있도록 CAN 기호 파일 읽기, 생성 및 편집
- CAN 트레이스: CAN 메시지 읽기, 표시 및 저장
- IO 링크 트레이스: IO 링크 프로세스 데이터 읽기, 표시 및 저장
- CANopen, CAN SAE J1939 또는 IO 링크 인터페이스로 HYDAC 유닛 읽기 및 매개변수화
HMGWin-2의 이전 버전도 계속 다운로드할 수 있으나, 더 이상 지원되지 않습니다.
HMGWin V04 소프트웨어 (독일어/영어/프랑스어) 다운로드
HMG 4000 Notice d'utilisation (프랑스어)
HMG 2500 / 30x0 PC 소프트웨어
이 소프트웨어는 HMG 2500/30x0으로 기록된 곡선과 로그를 편리하고 쉽게 분석하고 보관할 수 있는 옵션을 제공하며, 필요한 경우 다른 PC 프로그램에 통합하기 위해 데이터를 내보낼 수 있습니다.
또한, 컴퓨터에서 직접 HMG 2500/30x0을 작동할 수도 있습니다. 기본 설정을 정의하고 측정을 온라인으로 시작하여 측정 곡선이 진행됨에 따라 PC 화면에 직접 표시할 수 있습니다.
HMG 2500 펌웨어, 사용 설명서
HMG 3010 펌웨어, 사용 설명서
HMG 3000 펌웨어, 사용 설명서
CMWIN PC 소프트웨어
- HYDAC 소프트웨어 CMWIN V03는 CMU 1000과 호환이 가능하며 측정된 데이터를 컴퓨터에서 후속 평가할 수 있도록 합니다.
- PC 소프트웨어 CMWIN V03의 주요 구성요소는 CM 편집기입니다. 이는 CMU 1000을 위한 사용자 프로그램을 설계, 통합 및 테스트하기 위한 다양한 IEC 61131 기반 도구
와 기능을 제공합니다. - CMWIN는 HMG 510와 조합하여 HYDAC 상태 모니터링 센서를 판독, 구성, 파라미터로 나타낼 수 있도록 하는 것도 가능합니다.
CMU 1000 펌웨어, 사용 설명서
HMG/CMU USB 드라이버
HYDAC 측정 장치를 처음으로 PC에 연결할 때는 먼저 필요한 USB 드라이버를 설치해야 합니다.
드라이버는 제공된 CD-ROM에도 포함되어 있습니다.
HMG 3000
HE 가상 콤포트 드라이버
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
USB 3.0과 함께 사용할 측정 장치 업데이트
USB 3.0을 통해 PC와 연결된 경우, HYDAC 측정 장치(HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000)와의 연결 문제가 발생하면 드라이버를 업데이트해야 합니다.
https://www.hydac.com/download-file/1000562225-DE-INUSB 3.0 업데이트 Anleitung(독일어)
USB 3.0 업데이트 지침(영어)
ZBE P1-WIN PC 소프트웨어
프로그래밍 가능 HYDAC 압력 스위치 및 HYDAC IO-Link 센서의 프로그래밍 및 매개변수화용.
ZBE P1-WIN PC 소프트웨어는 HYDAC ZBE P1 프로그래밍 어댑터와 함께만 사용할 수 있습니다.