간편한 애플리케이션 설계자 온라인 설계 툴

프로젝트의 타당성을 확인하시겠습니까? 당사의 도면 및 설계 유압 회로도는 여러분의 옆면에 24x7로 있습니다 – 설계 부서로부터 벗어나 개발 프로세스를 가속화합니다. 그래서, 귀하는 고객들을 위해 사티스팩토리를 더 빨리 배달할 수 있습니다. 유압 회로도 및 부품 목록은 소프트웨어를 사용하여 쉽게 생성되며 EAD 툴은 포괄적인 문서(차원 도면, 3D 모델, 드릴링 테이블 및 생산 도면 포함)를 제공합니다. 이 한 번이면 EAD 툴 설계는 귀하의 제어 블록을 3D 모델로 만듭니다.

쉬운 프로젝트 계획자동 블록 설계 프로세스에 대한 유압 회로도 생성

유압 회로도에서 최종 3D 도면 - 설계 프로세스에서 귀하와 귀하의 작업 비용을 평가합니다. 유압 회로도를 구성하고, 하이닥 제품에 대한 부품 목록 및 생산 도면을 몇 분 만에 작성할 수 있습니다. 따라서, 온 요청으로 당사는 조립과 최종 설계의 전달을 처리할 수 있습니다.

어떻게 작동 하나요?

  • 유압 회로도 작성 시작:
    드래그 드롭을 사용하여 온라인으로 유압 회로를&매우 쉽게 만들 수 있습니다.
  • 우측 구성 요소 선택:
    선택 가능한 설치 공간을 포함하여 최신 하이닥 카트리지 밸브를 찾을 수 있습니다. 따라서 이 시스템은 누적기, 압력 센서 및 기타 많은 구성 요소를 시스템에 보유하고 있습니다. 결과 목록이 표시됩니다.
  • 자동 블록 설계 프로세스로 프로젝트 마무리:
    자동 라우팅은 3D 드라이브를 쉽게 표시할 수 있는 블록을 생성하는 데 사용됩니다. 요청 시, 당사는 가능한 한 빨리 생산과 배송을 모두 처리할 수 있습니다.

지금 등록

EAD 툴은 3분 이내에 설명됨온라인으로 유압 회로도를 작성하고&완전한 제어 블록을 설계합니다

몇 분 안에 제어 블록을 설계하십시오. 자동 차단 설계 프로세스를 위한 방법을 보려면 EAD 툴를 사용하십시오. 유압 회로도를 작성한 후, 애플리케이션에 적합한 Cetop 밸브와 카트리지 밸브를 선택합니다.

방향성 스풀 밸브, 방향성 포펫 밸브, 압력 밸브, 유량 제어 밸브 또는 차단 밸브를 카트리지 밸브, 슬립인 밸브 또는 매니폴드 장착 밸브로 사용하든 상관없이, 당사는 귀하의 시스템에 이상적인 밸브를 제공합니다. 동영상을 시청하여 당사 툴에 대한 모든 것을 확인하십시오.

EAD 툴의 장점

Icon: Time savings

시간 절약

당사의 사용자 친화적인 프로그램은 여러분이 빠르게 목표에 도달할 수 있도록 도와드리겠습니다. 그 이유는 설계에 필요한 모든 정보를 EAD 툴에 저장했기 때문입니다. 즉, 즉시 시작하여 새로운 블록 설계를 즉시 만들 수 있습니다.  
 

Icon: Automated working

자동 작업

설치나 앱이 필요하지 않습니다 – 당사 웹사이트를 통해 유압 회로도 그리기 및 설계 프로그램에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 결과: 완성된 3D 블록 설계로, 즉시 생산을 위해 하이닥로 보낼 수 있습니다.

Icon: Reduced costs

비용 절감

프로젝트 계획을 더욱 효율적으로 만들고 비용을 절감하세요 - 당사 EAD 툴를 사용하면 설계 엔지니어의 부담을 덜어주고 고객의 긴 대기 시간을 방지할 수 있습니다. 그리고 가장 좋은 점은 전 세계에서 24시간 내내 무료 툴를 이용할 수 있다는 것입니다.

기본 사항: EAD 툴란 무엇이며 액세스하려면 어떻게 해야 하나요?

EAD 툴의 장점은 무엇입니까?

첫 번째 단계에서는 온라인에서 무료로 유압 회로도를 작성할 수 있습니다. 그러나 이 툴의 주요 장점은 밸브 연결부와 기타 구성 요소를 연결하는 통합 자동 라우팅을 통해 가능한 빠르고 자동화된 블록 설계 프로세스에 있습니다.

EAD 툴은 무엇을 하나요?

EAD 툴은 사용자의 유압 회로도를 기반으로 자동화된 블록 설계 프로세스를 제공합니다. 최대 12개의 하이닥 밸브 및 기타 구성 요소(누적기, 센서 등)를 사용할 수 있습니다.

워크플로우:

  1. 유압 회로도 작성
  2. 자동 라우팅
  3. 제어 블록 생성
  4. 도면 그리기 + 단계 모델 생성
     

어떻게 작동하는지 설명해 주실 수 있나요?

유압 회로도 및 추가 설계 프로세스를 위한 프로그램에서는 다양한 주제에 대한 수많은 설명 동영상이 제공되므로 작동 방식을 빠르게 내면화할 수 있습니다.

몇 개의 프로젝트를 만들 수 있나요?

프로젝트의 수는 당분간 무제한입니다.

EAD 계정은 어떻게 얻나요?

최신 브라우저(Edge, Chrome, Firefox)를 통해 ead.hydac.com을 방문하세요. 
"지금 등록"을 클릭하고 등록 양식을 작성한 후 "제출"을 클릭하여 확인합니다. 귀하의 지역 하이닥 판매 조직이 등록을 완료하는 즉시 확인 이메일을 받게 됩니다. 

툴 사용에 대해 요금이 부과되나요?

아니요, EAD 툴은 무료로 이용하실 수 있습니다.

EAD 툴은 어떤 목표 그룹을 목표로 하고 있습니까?

유압 회로도를 작성하고 제어 블록을 설계하는 프로그램은 하이닥에서 광범위하게 테스트하고 최적화했으며, 빠른 견적 제출에도 사용하고 있습니다. 수많은 장점 덕분에 이제 이 툴를 고객들에게 제공하고자 합니다.

EAD 툴은 영어로만 제공되나요?

당사 툴은 영어로만 제공되며, 현재로서는 다른 언어는 계획되어 있지 않습니다.

누가 EAD 툴를 사용할 수 있나요?

이 툴은 주로 기업과 그들의 과제에 맞춰져 있습니다. 그러나 대학, 기술 학교 및 기타 교육 기관도 이 툴를 사용하면 혜택을 받을 수 있습니다. 
당사의 온라인 툴은 모든 국가에서 사용할 수 있습니다 - 해당 국가가 아닌 경우 하이닥에 문의하시기 바랍니다.

EAD 툴를 사용하려면 전문가가 되어야 하나요?

EAD 툴은 간단한 설계 툴와 유압 회로도 툴로 설계되었습니다. 간단한 유압 회로가 툴의 기초가 되며, 이를 위해서는 유압학에 대한 기본 지식만으로도 충분합니다. 하지만 복잡한 회로를 설계하는 것도 가능합니다. 당사 툴은 다양한 기술을 가진 전문가들에게 다양한 옵션을 제공하여 온라인으로 유압 회로도를 작성하고 제어 블록을 설계할 수 있게 해줍니다.

데이터 보호: 제 데이터는 안전한가요?

설치해야 할 것이 있나요?

아니요, EAD 툴은 전적으로 웹 브라우저에서 작동하는 클라우드 솔루션입니다. 툴를 사용하려면 최신 브라우저(Chrome, Firefox, Edge)만 있으면 됩니다.

제 데이터는 얼마나 안전한가요?

데이터 보호는 유럽 데이터 보호 지침의 적용을 받습니다. 사용자 행동을 분석하여 사용자 경험을 지속적으로 최적화하고 기능을 더욱 발전시킵니다. 개인 데이터는 제3자에게 전달되지 않습니다.

제 프로젝트와 계정에 얼마나 오랫동안 접근할 수 있나요?

프로젝트가 생성되면 EAD에서 최대 1년 동안 볼 수 있습니다. 그런 다음 보관됩니다. 이 일이 발생하기 전에 프로젝트를 다운로드하여 로컬에 저장할 수 있습니다. 등록 후 3개월 이내에 계정을 사용하지 않을 경우, 당사는 계정을 비활성화할 권리를 보유합니다.

구성 요소: 툴에 저장되는 구성 요소는 무엇입니까?

밸브를 몇 개 사용할 수 있나요?

현재 최대 12개의 밸브를 사용할 수 있으며, 이 밸브는 다른 구성 요소(누적기, 센서 등)에도 연결할 수 있습니다. 3,000개 이상의 품목 중에서 선택할 수 있습니다.

Cetop 밸브도 시스템에 저장되어 있습니까?

네, 최대 두 개의 세톱 밸브를 사용할 수 있습니다. 이것들을 카트리지 밸브와 결합할 수 있습니다.

모든 하이닥 밸브가 시스템에 저장되어 있습니까?

하이닥 밸브 범위는 지속적으로 확장되고 있습니다. 즉, EAD에는 항상 3,000개 이상의 최신 하이닥 밸브가 있습니다.

밸브 외에 시스템에 저장되는 추가 구성 요소는 무엇입니까?

블록 설계 프로세스를 위해 제품 범위를 반올림하는 어큐뮬레이터, 압력 센서, 핸드 펌프 및 측정 연결부를 선택합니다. 구성 요소가 누락된 경우 valves@hydac.com으로 문의하시기 바랍니다.

기능: EAD 툴에는 어떤 기능이 있습니까?

제어 블록을 원하는 만큼 자주 변경하고 조정할 수 있나요?

기본 유압 회로도를 수정하여 필요한 만큼 자주 변경하고 다시 계산할 수 있습니다.

설계를 나중에 변경할 수 있나요?

자동 라우팅을 최적화하고 제어 블록을 생성한 후, 지역 하이닥 영업 조직의 하이닥 엔지니어링 부서를 통해 더 심층적인 최적화 및 적응을 요청할 수 있습니다.

어떤 생산 데이터(도면, 부품 목록 등)가 생성됩니까?

모든 추가 부품과 치수를 포함한 자유롭게 사용할 수 있는 단계 파일이 생성됩니다.
또한, 모든 측면도가 포함된 치수 도면, 부품 목록을 포함한 유압 회로도, 포트 할당 및 무게와 같은 추가 기술 정보도 다양한 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 모든 구성 요소에 해당하는 브로셔를 다운로드할 수도 있습니다.

기능도를 위해 펌프, 탱크 및 추가 구성 요소를 포함한 전체 유압 회로도를 만들 수 있습니까?

예, 유압 회로도를 만드는 것은 항상 가능합니다. 제어 블록 설계는 다음 단계에서 자동으로 생성됩니다.

제어 블록에는 어떤 재료가 사용 가능합니까? 이것들은 부식으로부터 보호되나요?

강철과 알루미늄은 블록 설계를 위한 표준 재료로 제공되며, 필요한 경우 추가적인 부식 방지 기능을 선택할 수 있습니다.

밸브와 연결부(포트)의 위치를 확인하려면 어떻게 해야 하나요?

필요에 따라 제어 블록의 각 측면에 대한 밸브 위치를 지정할 수 있습니다. 밸브 위치는 치수 도면이나 스텝 모델에서 확인할 수 있습니다.

유압 회로도를 저장할 수 있나요?

유압 회로도는 프로젝트에 자동으로 저장됩니다. PDF 또는 dwg 파일로도 사용할 수 있습니다.

설계의 최소 벽 두께는 얼마입니까?

모든 면에 4mm 두께의 벽이 부착되어 있습니다.

타당성 검사가 있습니까?

유압 회로도 오류(예: 할당되지 않은 연결)에 대한 타당성 검사가 수행됩니다. 필요한 유량이나 압력과 같은 올바른 밸브 선택은 사용자에게 달려 있습니다.

자동 라우팅 결과가 최적화되어 있습니까?

예, 자동 라우터는 컴팩트성 측면에서 제어 블록을 최적화합니다.

다음 단계: 제어 블록이 생성되면 어떻게 되나요?

마지막에 계산이나 가격이 보이나요?

설계 프로젝트에서 모든 설계 요소가 정의된 후, 현지 하이닥 판매 조직에 계산을 요청할 수 있습니다. 미리 정의된 회로와 구성 요소 덕분에 짧은 시간 내에 견적서를 받으실 수 있습니다. 필요한 경우 추가 기술 조언과 최적화가 제공됩니다.

제어 블록은 얼마나 빨리 생성됩니까?

사용된 구성 요소의 수, 유압 회로도의 복잡성 및 EAD 툴 사용률에 따라 생성 시간은 5분에서 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다.

기능 테스트를 위한 프로토타입으로 제어 블록을 받으려면 어떻게 해야 하나요?

제어 블록을 생성한 후, 현지 하이닥 판매 조직에 프로토타입을 요청할 수 있습니다.

기능 테스트를 위한 프로토타입으로 제어 블록을 얼마나 빨리 받을 수 있나요?

현지 하이닥 판매 조직의 생산 능력 활용도에 따라 빠르면 3주 후에 제어 블록을 사용할 수 있습니다.

제어 블록은 누가 제조하나요?

귀하의 하이닥 판매 기관에 연락해 주시면 기꺼이 견적을 제공해 드리겠습니다. 필요한 경우 완전히 조립하여 테스트한 후 주문할 수 있습니다.