지속 발전 가능성과 자원 보존을 상징하는 이미지 – 하얀 파도가 부서지는 청록색 바다

Move Positive: 지속 발전 가능성을 향한 새로운 길

HYDAC은 기업의 성공과 책임이 불가분의 관계에 있다고 믿습니다. 당사는 혁신적인 정신과 최신 기술을 바탕으로 친환경적이고 경제적인 솔루션을 개발합니다. 이것이 바로 당사가 고객이 지속 가능성 목표를 빠르고 쉽게 달성할 수 있도록 지원하는 방법입니다. 결합된 전문 지식을 바탕으로 오늘과 내일의 과제를 해결하기 위해 당사와 어떻게 협력할 수 있는지 알아보십시오.

HYDAC은 탄소 배출 제로(0)를 향한 귀사의 여정에 함께하는 든든한 파트너입니다.

기후 목표 달성 방법

지속 가능한 사고와 행동은 회사 설립 이래 당사의 DNA에 깊이 뿌리내려 있습니다. 1963년부터 당사는 장기적인 파트너십과 지속적인 고객 친밀도를 바탕으로 수십 년간 직원과 비즈니스 파트너를 안정적으로 지원하며 현지에서 제품을 생산해 왔기 때문입니다. 이러한 깊은 뿌리는 향후 당사의 활동을 더욱 강화하고 생태적, 경제적, 사회적 변화를 형성하는 데 긍정적인 역할을 하도록 도울 것입니다. 요약하자면, 아직 완벽한 목표에 도달하지는 못했지만 이미 탄소 배출 제로와 순환 경제를 향한 여정을 시작했습니다.

당사의 지속 가능성 전략을 통해 현재까지의 진행 상황과 미래의 계획에 대해 자세히 알아보십시오.

지속 발전 가능성 선언문 읽기

지속적인 발전과 명확한 기후 목표: 기후 보호를 위한 당사의 기여

2인 기업에서 글로벌 기업으로, 그리고 부품 제조업체에서 통합 시스템 솔루션의 선도적인 제공업체로 성장한 당사의 목표는 끊임없이 스스로를 발전시키는 것입니다. 그중 한 요소가 바로 천연자원을 보존하고 사회에 긍정적인 기여를 하는 데 중점을 둔 'Move Positive' 지속 가능성 전략입니다. 이의 일환으로 당사는 전략적 초점의 핵심인 긍정적 혁신(Positive innovation), HYDAC 가족(임직원 및 조직문화), 공급망, 그리고 환경/기후 보호라는 4가지 핵심 행동 분야를 정의했습니다.

HYDAC에서 지속 발전 가능성은 단순한 전략적 목표가 아닙니다. 그것은 이미 확고하게 자리 잡은 관행입니다. 당사는 'Move Positive' 지속 발전 가능성 전략을 통해 혁신적인 제품 개발 및 자원 효율적인 생산 공정에서부터 재생 에너지로의 전환에 이르기까지 전체 가치 사슬에 걸쳐 배출량을 줄이기 위한 총체적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 당사의 목표는 명확합니다. 기후 중립에 측정 가능하게 기여하고 탄소 배출 제로 및 순환 경제를 향해 지속적으로 전진하는 것입니다.

아론 아벨(Aaron Abel), 지속 가능성 부문 팀장

지속 발전 가능성에 대한 총체적 접근. 전체 가치 사슬에 걸친 책임

당사의 지속 가능성 전략은 전체 가치 사슬에 걸쳐 지속적으로 발전시키고 있는 명확하게 정의된 행동 분야를 기반으로 합니다.

긍정적 혁신

혁신은 지속 가능한 미래의 핵심입니다. 빠르게 변화하는 세상에서 기술은 지속적으로 최적화되어야 하기 때문입니다. 이것이 바로 당사가 매년 매출의 5% 이상을 연구 개발에 투자하여 제품 및 애플리케이션 범위를 더욱 발전시키고 확장할 수 있는 이유입니다. 당사의 목표는 귀사 제품군의 지속 가능성을 향상시키고 순환 경제에 기여하는 지능적이고 최적화된 솔루션을 제공하는 것입니다. 

HYDAC 가족

역동적인 시장에서 뚜렷한 동기 부여와 충성도를 갖춘 동료들은 당사 성공의 기반입니다. 가족적인 가치와 직원에 대한 장기적인 유대감은 당사 가족 기업의 핵심입니다. 당사의 성공은 상호 존중하는 기업 문화, 지속적인 개발, 그리고 직원의 안전과 복지에 대한 적극적인 헌신을 바탕으로 합니다.

공급망

변화와 과제로 가득 찬 세상에서 회복력 있는 공급망, 환경 보호 및 장기적인 자원 효율성은 당사에게 매우 중요합니다. 이것이 바로 회사가 설립된 이래 강력한 파트너십에 중점을 두고 전체 공급망에 걸쳐 사회적, 생태적 책임을 다하는 이유이며, 이는 당사의 비즈니스 규범(Business Code)에 명시되어 있습니다. 분산된 생산 네트워크 덕분에 당사는 짧은 운송 경로를 구축하고 현지 시장에 빠르고 안정적으로 제품을 공급할 수 있습니다.

환경 및 기후 보호

온실가스 감축, 자원 효율성 또는 에너지 효율성 증대 등 당사는 CO2 감축을 위한 야심 차고 측정 가능한 목표를 설정하고 순환 경제를 적극적으로 촉진하고 있습니다. 재생 에너지로의 일관된 전환과 진보된 친환경 기술의 도입은 이 과정의 핵심 단계입니다. 이것이 바로 당사가 파리 기후 협약 목표를 달성하고 우리 시대의 과제를 해결하는 데 실질적으로 기여하는 방법입니다.

환경, 경제 및 사회에 대한 당사의 헌신에 대해 자세히 알아보십시오. 지금 지속 발전 가능성 선언문을 읽어보십시오.

HYDAC 지속 발전 가능성 선언문

혁신적이고 지속 가능한 HYDAC 솔루션을 만나보십시오

자원 효율성, 에너지 효율성 또는 순환 경제에 이르기까지, 귀하가 선구적인 기술 혁신을 달성할 수 있도록 지원합니다.

지속 발전 가능한 에너지 생성을 상징하는 수문이 열린 수력 발전소

자원 효율성 터빈자원 효율성

시급한 문제: 수력 발전소의 터빈 잠금 볼트에 수지성 침전물이 형성되었습니다. Our analysis of the oil samples showed that it was varnish - a phenomenon that leads to serious turbine failures. 당사의 지속 가능한 솔루션은 혁신적인 바니시 제거 장치(Varnish Elimination Unit)인 VEU-F를 설치하는 것이었습니다. 이를 통해 서비스 수명을 최대 6년 연장하고 연간 무려 1,575리터에 달하는 오일을 절감할 수 있었습니다.

에너지 소비 감소공작 기계 냉각의 효율성 향상을 통한 절감

한 자동차 공장 운영자는 공작 기계 냉각 시스템의 에너지 효율성을 최적화하고 냉각수 회로를 보다 효율적으로 사용할 수 있는 방법을 찾고 있었습니다. 그 해답은 공작 기계를 홀(hall) 냉각 시스템에 연결하는 것에 있었습니다. 성공적인 파일럿 프로젝트 이후, 총 226대의 기계가 당사의 HYDAC FWKS 유체-물 냉각 시스템으로 전환되었습니다. 이 조치를 통해 연간 1,830,000(kWh)의 에너지 소비를 줄이고 245,220유로의 비용을 절감했습니다. 서비스 비용을 절반으로 줄인 것 외에도 에너지 비용을 최대 40%까지 절감했습니다.

에너지 집약적인 금속 가공을 위한 냉각수가 있는 CNC 밀링 머신자동화된 생산 라인에서 노트북을 들고 있는 엔지니어 – 디지털 공급망을 상징

당사는 지속적으로 발전하고 있습니다

한눈에 보는 당사의 기후 목표

자원 효율성과 환경에 대한 지속 가능한 접근 방식을 상징하는 식물을 든 손 아이콘

2030년까지 독일의 HYDAC은 Scope 1 및 2에 따라 기후 중립을 달성할 것입니다.

환경, 지속 발전 가능성 및 기후 보호를 상징하는 디자인된 지구본 아이콘

2050년까지 HYDAC은 전 세계적으로 Scope 1 및 2에 따라 기후 중립을 달성할 것입니다.

탄소 발자국과 기후에 대한 책임을 상징하는 CO₂ 글자가 적힌 발자국 아이콘

2050년까지 HYDAC은 Scope 3에 따라 CO2 배출량을 최소 70% 감축할 것입니다.

다운로드

탄소 배출 제로 달성: HYDAC은 동등한 위치에서 귀하와 함께 걷는 파트너입니다.

당사의 지속 발전 가능성 전략에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 그렇다면 당사로 문의해 주십시오.

Contact us now