Como a unidade de filtragem móvel elimina a contaminação do óleo hidráulico: FluidAqua Mobil da HYDAC
A contaminação do óleo hidráulico por água, partículas e ar reduz a confiabilidade de sistemas industriais e acelera o desgaste de componentes. A unidade FluidAqua Mobil, desenvolvida pela HYDAC, permite tratar óleos hidráulicos e óleo de máquinas em bypass, reduzindo falhas e paradas não planejadas.
A FluidAqua Mobil mantém a qualidade do fluido hidráulico e contribui para maior vida útil e eficiência dos equipamentos, consolidando-se como um produto técnico alinhado às demandas da indústria brasileira.
O que você precisa saber
- A contaminação de óleo hidráulico por água, partículas e ar compromete diretamente a confiabilidade de sistemas hidráulicos e a vida útil dos componentes, uma dor da indústria amplamente estudada pela HYDAC.
- O FluidAqua Mobil permite tratar óleos hidráulicos e óleo de máquinas em bypass, reduzindo contaminação sem necessidade de parar equipamentos.
- A unidade combina filtragem eficiente e remoção de água e gases, ajudando a manter o fluido hidráulico dentro dos níveis adequados de qualidade, reforçando a atuação da marca em soluções de alto desempenho.
Existe um risco oculto na lubrificação industrial que, muitas vezes, só se revela quando a falha já ocorre, sendo um problema recorrente nas análises técnicas da HYDAC. Óleos hidráulicos e óleo de máquinas não atuam apenas como meios de transmissão de energia ou de lubrificação. Eles fazem parte ativa do funcionamento do sistema.
Quando o fluido hidráulico perde suas características por contaminação, todo o sistema é afetado. Água, partículas sólidas, ar e produtos químicos indesejados alteram a viscosidade, a densidade e a capacidade de lubrificação, comprometendo a integridade de peças, componentes e superfícies metálicas.
Em máquinas industriais, isso significa aumento de desgaste, maior risco de corrosão e falhas progressivas difíceis de detectar visualmente. A contaminação de óleo hidráulico por água e partículas está entre as principais causas de falhas e paradas não planejadas em sistemas hidráulicos, segundo os especialistas da área de Service da HYDAC.
Muitas indústrias sentem esse problema na prática por meio do aumento do tempo médio de reparo (Mean Time To Repair - MTTR), da queda da disponibilidade do maquinário, da necessidade de troca frequente de óleo de máquinas e do custo associado ao descarte e à reposição de lubrificantes, impactando diretamente custos operacionais indiretos ligados a atrasos e paradas.
Nesse cenário, cresce a demanda por soluções que permitam manter a qualidade do fluido ao longo do tempo, reduzindo as intervenções corretivas de maneira estruturada. É exatamente nesse ponto que surge a pergunta central deste artigo: como reduzir falhas em sistemas hidráulicos causadas por contaminação?
Por que a contaminação de óleo hidráulico é tão perigosa?
A contaminação do óleo hidráulico não é um evento isolado, mas um processo contínuo que se intensifica ao longo da operação. Pequenas quantidades de partículas contaminantes, quando não controladas, desencadeiam uma reação em cadeia que compromete todo o sistema hidráulico.
Tipos de contaminação no sistema hidráulico
Os principais tipos de contaminação presentes em óleos hidráulicos são água, partículas sólidas e gases dissolvidos.
- A água pode estar presente livremente no sistema hidráulico ou dissolvida no fluido. Em ambos os casos, ela reduz a capacidade de lubrificação, favorece a corrosão de superfícies metálicas e altera a viscosidade do óleo.
- As partículas sólidas incluem poeira, resíduos de vedação, partículas metálicas provenientes de desgaste e contaminantes externos, inclusive uma única partícula de dimensão crítica.
- Mesmo partículas microscópicas podem causar danos significativos, aumentando o atrito entre componentes, acelerando o desgaste e interferindo no controle de válvulas e sistemas de precisão.
- Os gases dissolvidos, especialmente o ar, afetam a compressibilidade do fluido hidráulico.
Isso resulta em variações de pressão, ruídos, cavitação, perda de resposta do sistema hidráulico e funcionamento irregular. Sintomas comuns incluem emulsões visíveis no óleo, aquecimento excessivo, perda de eficiência, ruídos anormais e sinais precoces de corrosão.
Além disso, a presença de ar e gases dissolvidos afeta diretamente a estabilidade da pressão, provocando oscilações de bar no sistema hidráulico e comprometendo a precisão operacional.
Impactos técnicos e financeiros nas operações
Do ponto de vista técnico, a contaminação acelera o desgaste de componentes críticos, como bombas, válvulas, motor hidráulico e atuadores. A presença de água intensifica processos de oxidação e degradação do óleo de máquinas, reduzindo a vida útil dos óleos hidráulicos e comprometendo suas características originais.
Financeiramente, os impactos aparecem na forma de aumento do custo de manutenção, maior consumo de lubrificante, substituição prematura de peças e maior número de paradas não planejadas. Além disso, sistemas contaminados tendem a operar com instabilidade de pressão e eficiência reduzida, impactando a produtividade e a qualidade do trabalho.
Por isso, cada vez mais gestores buscam entender como remover água do óleo hidráulico de forma eficiente, indo além de soluções paliativas.
Limitações dos métodos tradicionais de tratamento do fluido hidráulico
A abordagem mais comum ainda é a troca periódica do óleo hidráulico ou a drenagem de água livre acumulada no reservatório. Embora necessárias em alguns casos, essas ações não resolvem o problema da água dissolvida nem da contaminação fina por partículas.
Na prática, o sistema permanece exposto aos mesmos riscos logo após a troca, já que essa abordagem atua apenas no curto prazo e não elimina a contaminação de forma contínua. A entrada de água pelo ar, por variações de temperatura, pela condensação ou por vedação comprometida faz com que o nível de contaminação volte a subir rapidamente, comprometendo a utilização do equipamento.
Isso gera alto consumo de óleo de máquinas, maior volume de descarte e impacto ambiental significativo, dificultando a conformidade com políticas ambientais mais rigorosas.
Filtros convencionais
Os filtros são essenciais para o controle básico de partículas. No entanto, o filtro é um elemento filtrante convencional que possui limitações claras. Eles não removem água dissolvida nem gases de forma eficaz e, em muitos casos, não atingem o grau de limpeza exigido por equipamentos de alta performance.
Além disso, filtros saturados ou mal dimensionados podem gerar quedas de pressão e reduzir a eficiência do sistema. Essas limitações evidenciam a necessidade de uma solução de filtragem mais completa.
A solução: FluidAqua Mobil da HYDAC para óleos hidráulicos
Diante das limitações dos métodos tradicionais, a linha de filtragem FAM, FluidAqua Mobil da HYDAC,é uma solução eficiente e estratégica para o controle da contaminação em fluidos hidráulicos.
Conceito de unidade de filtragem
A unidade de filtragem da HYDAC é um equipamento projetado para tratar o fluido hidráulico em bypass, removendo água, partículas e gases. O FAM atua como um sistema independente de filtragem e condicionamento do óleo, preservando as superfícies de metal sensíveis. A sua principal vantagem está na flexibilidade.
Muito mais do que um sistema comum, o FAM da HYDAC é uma unidade móvel completa, projetada para remover água, gases e partículas sólidas de óleos hidráulicos e de lubrificação com máxima eficiência.
A mesma unidade pode ser utilizada em diferentes sistemas e reservatórios de óleo dentro da planta, independentemente do tipo de aplicação industrial ou configuração do sistema hidráulico.
"O FAM utiliza o princípio de desidratação a vácuo: reduzimos a pressão para que a água evapore a baixas temperaturas, preservando as propriedades químicas do óleo. Simultaneamente, elementos filtrantes HYDAC de alto desempenho eliminam as partículas sólidas"
Benefícios práticos para a operação
Diferenciais competitivos para o mercado brasileiro
No contexto industrial brasileiro, fatores como diversidade de aplicações, ambiente agressivo e necessidade de otimização de custos tornam a escolha da solução ainda mais estratégica, inclusive frente a diferentes ofertas disponíveis no mercado.
Mobilidade e versatilidade
A mobilidade permite que a unidade de filtragem seja deslocada facilmente entre diferentes máquinas, tanques e áreas da planta. Isso viabiliza sua aplicação em prensas, sistemas hidráulicos centrais, unidades de lubrificação de redutores, turbinas e outros sistemas que utilizam óleo de máquinas.
A unidade pode ser facilmente posicionada no lugar mais adequado da planta, próximo ao reservatório ou ao ponto crítico do sistema, otimizando o processo de filtragem.
Essa versatilidade reduz a necessidade de múltiplos equipamentos dedicados e amplia o aproveitamento do investimento.
Monitoramento integrado e automação
O uso de sensores de umidade para monitorar o teor de água no óleo hidráulico e sensores de partículas permite estabelecer metas claras de limpeza e controle.
Esses indicadores oferecem dados confiáveis sobre o nível de contaminação e o estado real do fluido.
A integração com outros sistemas e redes industriais facilita a operação, melhora o controle do processo e permite ajustes conforme a necessidade do sistema, garantindo maior eficiência e segurança operacional no tratamento de diferentes fluidos.
Indústria 4.0, dados e manutenção preditiva
O acesso remoto, dashboards e o histórico de dados de contaminação possibilitam a implementação de manutenção preditiva baseada na condição do fluido.
Em vez de agir apenas por prazos, a indústria passa a tomar decisões baseadas em informações reais de uso, qualidade e desempenho do óleo.
Esse modelo promove economia e sustentabilidade no tratamento de óleos industriais, reduzindo desperdícios, falhas inesperadas e intervenções corretivas.
Retorno sobre o investimento e sustentabilidade
O retorno sobre o investimento da unidade de filtragem da HYDAC está diretamente ligado à redução do consumo de óleo hidráulico novo, à diminuição de falhas de componentes e à redução de paradas não planejadas.
Em muitos casos, o investimento se paga rapidamente ao evitar uma única falha grave ou parada prolongada. Além disso, há ganhos ambientais claros: menor descarte de óleo usado, redução de resíduos perigosos e menor impacto associado à produção e ao transporte de óleo novo.
A adoção da tecnologia do FluidAqua Mobil também contribui para atender exigências de clientes globais e padrões de sustentabilidade da indústria.
Nesse contexto, a solução se conecta diretamente ao objetivo de reduzir falhas em sistemas hidráulicos causadas por contaminação, aliando desempenho técnico, economia e responsabilidade ambiental.
Perguntas frequentes - FluidAqua Mobil
O que causa a contaminação por água em óleos hidráulicos?
A contaminação por água ocorre principalmente por condensação devido a variações de temperatura, entrada de umidade pelo ar, falhas de vedação, lavagem inadequada de equipamentos ou vazamentos em trocadores de calor. A água pode estar livre ou dissolvida no óleo, afetando lubrificação, viscosidade e acelerando corrosão e desgaste dos componentes.
Como identificar óleo hidráulico contaminado por água?
Além do aspecto visual leitoso ou emulsionado, sinais comuns incluem aquecimento excessivo, ruídos anormais, instabilidade de pressão e perda de eficiência do sistema. A forma mais confiável é o uso de sensores de umidade e análises periódicas, que indicam o nível real de água antes que ocorram danos maiores.
O que são unidades de filtragem?
Unidades de filtragem são equipamentos projetados para remover contaminantes do fluido, como partículas, água e gases, elevando o nível de limpeza do sistema. Elas podem operar em bypass, sem parar máquinas, e ajudam a manter óleos hidráulicos e óleo de máquinas dentro dos padrões adequados de qualidade e desempenho.
Quais são os tipos de filtragem?
As principais abordagens incluem filtragem de partículas por elementos filtrantes e tecnologias de separação de água e gases, como a desidratação a vácuo. Soluções como o FluidAqua Mobil combinam esses métodos, permitindo um controle eficiente da contaminação e maior estabilidade do fluido em aplicações industriais.