Limpeza Técnica

Como o investimento em limpeza técnica pode beneficiá-lo a longo prazo

A HYDAC torna isso possível!

Como o investimento em limpeza técnica pode beneficiá-lo a longo prazo A HYDAC torna isso possível!

Técnicas de acionamento modernas e maiores densidades de potência exigem uma produção de componentes e sistemas de alta qualidade. Esse problema teve início na indústria automotiva, mas desde então tornou-se comum a todas as indústrias. Embora a limpeza técnica seja uma importante característica de qualidade e de processo, na maioria das vezes é bastante subestimada. Falhas do sistema e peças rejeitadas são, em muitos casos, resultado de uma limpeza técnica inadequada. Mas os altos gastos incorridos na otimização da limpeza técnica também não podem ser simplesmente descartados. As razões pelas quais este tipo de limpeza vale a pena a longo prazo são comprovadas no exemplo de nosso cliente.

Confiabilidade do processo em todas as etapasConserve recursos, aumente a vida útil do seu equipamento e ainda economize dinheiro

Desde 1963, a HYDAC inspira confiança como uma empresa que vê seus clientes como parceiros. Por isso, nosso cliente – um fornecedor automotivo de tecnologia de acionamento e chassis – nos procurou para resolver seu problema. Com um total de seis lavadoras de peças industriais, o cliente trocava os fluidos de limpeza e os elementos filtrantes a cada duas semanas devido aos altos requisitos de limpeza. Isso resultou em um consumo demasiado alto de recursos. Apesar das tentativas do cliente, as especificações de limpeza técnica (0 partículas > 500 µm) não podiam ser cumpridas de forma confiável.

HYDAC Wombat – a nossa solução

O objetivo do cliente era claro: limpeza consistente do fluido de limpeza ao longo da sua vida útil, para que os valores definidos pudessem ser cumpridos de forma confiável. Ao mesmo tempo, a vida útil do fluido de limpeza precisava ser aumentada e os recursos economizados de forma sustentável.

A HYDAC passou a trabalhar em conjunto com o cliente. Após uma análise inicial da lavadora de peças industriais, realizamos os primeiros testes do filtro. Os resultados dos nossos testes com os elementos filtrantes HYDAC Wombat impressionaram o cliente em termos de qualidade e custos. A característica principal deste elemento filtrante é que o mesmo pode reter grandes volumes de contaminação com alto grau de separação.

HYDAC Wombat – sucesso em todos os níveis

When the service lives were compared directly, our filters impressed instantly: two weeks for the competitor element, and as much as eight weeks for HYDAC Wombat. This reduced filter consumption and the time-consuming changing of filter elements, and cleaning fluid was saved. A valuable optimisation, which is both highly beneficial for the system’s productivity and sustainably increases its availability. The amount of particles with metallic shine in the bath was reduced from >800 µm to <150 µm, so our customer will be able to comply with the technical cleanliness specifications reliably from now on. This type of result was not feasible previously, despite frequent filter and bath changes.

O resultado

Vale a pena investir nos elementos filtrantes Wombat? Sim, o nosso cliente ficou impressionado com as amplas vantagens para as suas lavadoras de peças industriais. Estas alterações significaram que o fornecedor automotivo conseguiu economizar mais de 60% nos custos de fluidos e de filtros. As despesas com as soluções HYDAC se pagaram instantaneamente.

O cumprimento dos valores de limpeza definidos aumentou a durabilidade do uso do fluido em três vezes, permitindo uma economia anual de 57.000 euros por sistema. Como a vida útil do filtro é quatro vezes maior, cada sistema pode usar menos 130 elementos filtrantes por ano.

A lavadora de peças industrial como um todo também se beneficiou da nova estratégia de filtragem. A redução da contaminação gravimétrica da lavadora para 40% diminuiu a pressão sobre os componentes do sistema (por exemplo, válvulas, bombas) a longo prazo. A melhoria da qualidade da água de lavagem levou a uma redução de peças rejeitadas, resultando em menos necessidade de retrabalho. Em suma, isso trouxe uma economia de CO2 de mais de 60% ao ano. 

O caso do nosso cliente mostra que a limpeza técnica tem um enorme impacto na produtividade. Por isso, vale a pena investir na otimização das estratégias de filtros para o seu sistema. E você também pode se beneficiar do trabalho com a HYDAC — conheça o potencial de economizar a longo prazo com os nossos sistemas de filtragem altamente eficientes.
 

Citação do cliente:

“Eu nunca teria pensado que investir na otimização da estratégia de filtragem valeria a pena a longo prazo. Mas os especialistas da HYDAC me convenceram. Agora podemos produzir de forma confiável e economizar não apenas o tempo gasto na manutenção do sistema, mas também dinheiro.” 

As vantagens com a HYDAC

Conservação de recursos

Conservação de recursos

Economize fluido e elementos de limpeza de forma sustentável graças à vida útil prolongada do seu equipamento.

Redução de custos

Otimização de custos

Reduza os seus custos a longo prazo investindo em limpeza técnica.

Disponibilidade do sistema

Disponibilidade do sistema

Minimize falhas e reclamações cumprindo os valores de limpeza especificados.

Retrabalho reduzido

Beneficie-se de um aumento na qualidade e minimize o retrabalho e as peças rejeitadas.

Gostaria de marcar uma consultoria individual?

Agende uma consultoria