Limpeza Técnica Como o investimento em limpeza técnica pode beneficiá-lo a longo prazo

A HYDAC torna isso possível!

3 minutos de leitura

Case de sucesso do Cliente Engenharia Engenharia de Fluidos Hidráulica

Como o investimento em limpeza técnica pode beneficiá-lo a longo prazo A HYDAC torna isso possível!

Técnicas de acionamento modernas e maiores densidades de potência exigem uma produção de componentes e sistemas de alta qualidade. Isso começou na indústria automotiva, mas desde então tornou-se um problema comum a todas as indústrias. Embora a limpeza técnica seja uma importante característica de qualidade e de processo, na maioria das vezes é bastante subestimada. Falhas do sistema e peças rejeitadas são, em muitos casos, resultado de uma limpeza técnica inadequada. Mas os altos gastos incorridos na otimização da limpeza técnica também não podem ser simplesmente descartados. As razões pelas quais este tipo de limpeza vale a pena a longo prazo são comprovadas no exemplo de nosso cliente.

Confiabilidade do processo em todas as etapasConserve recursos, aumente a vida útil do seu equipamento e ainda economize dinheiro

Desde 1963, a HYDAC inspira confiança como uma empresa que vê seus clientes como parceiros. Por isso, nosso cliente – um fornecedor automotivo de tecnologia de acionamento e chassis – nos procurou com confiança. Com um total de seis lavadoras de peças industriais, o cliente trocava os fluidos de limpeza e os elementos filtrantes a cada duas semanas devido aos altos requisitos de limpeza. Isso resultou em um consumo demasiado alto de recursos. Apesar das tentativas do cliente, as especificações de limpeza técnica (0 partículas > 500 µm) não podiam ser cumpridas de forma confiável.

HYDAC Wombat – a nossa solução

O objetivo do cliente era claro: limpeza consistente e definida do fluido de limpeza ao longo da sua vida útil, para que os valores de limpeza definidos pudessem ser cumpridos de forma confiável. Ao mesmo tempo, a vida útil do fluido de limpeza precisava ser aumentada e os custos e recursos deviam ser economizados de forma sustentável.

A HYDAC passou a trabalhar em conjunto com o cliente. Após uma análise inicial da lavadora de peças industriais, realizamos os primeiros testes do filtro. Os resultados dos nossos testes com os elementos filtrantes HYDAC Wombat impressionaram o cliente em termos de qualidade e custos. A característica principal deste elemento filtrante é que o mesmo pode reter grandes volumes de contaminação com alto grau de separação.

HYDAC Wombat – sucesso em todos os níveis

Quando comparamos a vida útil, os nossos filtros impressionaram de imediato: duas semanas para o elemento concorrente e até oito semanas para o HYDAC Wombat. Este consumo reduzido do filtro e a troca alargada de elementos filtrantes e fluido de limpeza geraram economia. Uma otimização valiosa, que é altamente benéfica para a produtividade do sistema e aumenta de forma sustentável a sua disponibilidade. A quantidade de partículas com brilho metálico no banho foi reduzida de >800 µm para <150 µm, para que a partir de agora o nosso cliente possa cumprir as especificações técnicas de limpeza de forma confiável. Esse tipo de resultado não era viável anteriormente, apesar das frequentes trocas de filtro e de banho.

O resultado

Vale a pena investir nos elementos filtrantes Wombat? Sim, o nosso cliente ficou impressionado com as amplas vantagens de suas lavadoras de peças industriais. Estas alterações significaram que o fornecedor automotivo conseguiu economizar mais de 60% nos custos de fluidos e de filtros. As despesas com as soluções HYDAC se pagaram instantaneamente.

O cumprimento dos valores de limpeza definidos aumentou a durabilidade do uso do fluido em três vezes, permitindo uma economia anual de 57.000 euros por sistema. Como a vida útil do filtro é quatro vezes maior, cada sistema pode usar menos 130 elementos filtrantes por ano.

A lavadora de peças industrial como um todo também se beneficiou da nova estratégia de filtragem. A redução da contaminação gravimétrica da lavadora de peças industrial para 40% reduz a pressão dos componentes do sistema (por exemplo, válvulas, bombas) a longo prazo. A melhoria da qualidade da água de lavagem levou a uma redução de peças rejeitadas, resultando em menos necessidade de retrabalho. Em suma, isso trouxe uma economia de CO2 de mais de 60% ao ano. 

O caso do nosso cliente mostra que a limpeza técnica tem um enorme impacto na produtividade. Por isso, vale a pena investir na otimização das estratégias de filtros para o seu sistema. E você também pode se beneficiar da colaboração com a HYDAC – conheça o potencial de economizar a longo prazo com os nossos sistemas de filtragem altamente eficientes.
 

Citação do cliente:

“Eu nunca teria pensado que investir na otimização da estratégia de filtragem valeria a pena a longo prazo. Mas os especialistas da HYDAC me convenceram. Agora podemos produzir de forma confiável e economizar não apenas o tempo gasto na manutenção do sistema, mas também dinheiro.” 

As vantagens com a HYDAC

Conservação de recursos

Conservação de recursos

Economize fluido e elementos de limpeza de forma sustentável graças à vida útil prolongada do seu equipamento.

Redução de custos

Otimização de custos

Reduza os seus custos a longo prazo investindo em limpeza técnica.

Disponibilidade do sistema

Disponibilidade do sistema

Minimize falhas e reclamações seguindo os valores de limpeza especificados.

Retrabalho reduzido

Beneficie-se de um aumento na qualidade e minimize o retrabalho e as peças rejeitadas.

Gostaria de marcar uma consultoria individual?

Agende uma consultoria

Explore outros artigos da revista

Engenharia, Engenharia de Fluidos, Hidráulica
Case de sucesso do Cliente
5 minutos de leitura |

Óleo em lavadoras industriais? Não com a HYDAC!

Saiba mais

Engenharia, Hidráulica
Case de sucesso do Cliente
4 minutos de leitura |

Filtragem de fumos de solda a laser para métodos de manufatura aditiva

Leia a história de sucesso do cliente

Engenharia, Engenharia de Fluidos, Gerenciamento Térmico
Case de sucesso do Cliente
3 minutos de leitura |

Confiabilidade do processo e disponibilidade do sistema para a indústria automotiva

Leia a história de sucesso do cliente