Megatendências em mineração: eletrificação e soluções de sistema

A indústria de mineração, pilar fundamental da economia brasileira, está em um momento de profunda transformação. Impulsionada por fatores como a crescente demanda por minerais estratégicos, a intensificação dos debates sobre sustentabilidade e o avanço tecnológico, a eletrificação dessas operações é uma das principais megatendências do setor.

A transição para equipamentos e sistemas elétricos nas minas não se limita à substituição de motores a combustão. Trata-se de uma revolução que engloba desde a geração e distribuição de energia elétrica até a integração de tecnologias digitais e a adoção de práticas mais sustentáveis. 

Nesse contexto, a HYDAC, com sua expertise em componentes hidráulicos e sistemas industriais, oferece componentes e soluções customizadas para atender às demandas específicas da eletrificação na mineração.

A eletrificação e o desenvolvimento da mineração não são apenas questões ambientais. Eles trazem também uma série de benefícios, como a redução de custos operacionais, o aumento da eficiência energética, a diminuição da emissão de poluentes e a melhoria da segurança nas operações. Além disso, a adoção de tecnologias como a inteligência artificial e a análise de dados permite otimizar os processos produtivos e tomar decisões mais assertivas.

Transição para tecnologias mais limpas

A transição para a eletrificação na mineração exige não apenas novas tecnologias, mas também uma força de trabalho altamente qualificada e uma infraestrutura preparada para suportar as operações eletrificadas. Os investimentos em formação especializada e a expansão da infraestrutura garantem o sucesso dessa transformação.

A eletrificação demanda um conjunto de habilidades técnicas específicas, que vão desde a instalação e manutenção de equipamentos elétricos até a programação de sistemas de controle e automação. 

Vale dizer também que a Inteligência Artificial (IA) está revolucionando a mineração, especialmente no contexto da eletrificação. Ao integrar sensores, dados e algoritmos avançados, a IA otimiza processos, prevê falhas em equipamentos, aumenta a eficiência energética e reduz custos. 

Para aproveitar todo o potencial da IA nesse cenário, a qualificação profissional é indispensável. É por isso que a equipe de especialistas da HYDAC Brasil conta com profissionais de grande conhecimento e expertise nesse quesito, como ciência de dados e engenharia elétrica para desenvolver, implementar e manter sistemas inteligentes nas operações minerárias. 

A combinação de conhecimento e expertise em mineração permite com que as empresas maximizem os benefícios da eletrificação, tornando as operações mais sustentáveis e competitivas.

Soluções de sistema

Ao oferecer produtos e serviços de alta qualidade e sob medida, a HYDAC contribui para a otimização dos processos produtivos, a redução dos custos operacionais e a melhoria da sustentabilidade das operações minerárias.

De sistemas de resfriamento de fluidos para inversores em sondas elétricas de perfuração até aplicações em máquinas de carregamento subterrâneo sem emissões, a HYDAC conta com componentes para eletrificação de máquinas móveis, fabricados com materiais de alta qualidade e projetados para garantir alta eficiência energética e longa vida útil. 

Sistemas de resfriamento de fluidos

Para o resfriamento de inversores em sondas elétricas de perfuração existe o sistema de resfriamento de fluidos, eficiente e compacto, que é alojado dentro de um gabinete modular. Conta com um sistema semisselado resistente à entrada de umidade e contaminantes, adequado para instalação em locais abertos, onde o resfriador de ar externo ou trocador de calor a placas é aplicado.

Por outro lado, para o resfriamento de unidades em sondas elétricas de perfuração existe também um sistema semisselado, resistente à umidade e contaminação e adequado para instalação em sistemas móveis de locais fechados, onde é resfriado com ar ambiente.

Já para aplicações em máquinas de carregamento subterrâneo, o sistema de resfriamento silencioso e ergonômico para operar em ambientes adversos permite a presença de ar limpo e a redução dos custos operacionais, além de condições de trabalho subterrâneas mais saudáveis e seguras.

Nesse contexto, a HYDAC ajuda os seus clientes na implementação de soluções personalizadas, que se adaptam às suas necessidades específicas e contribuem para a redução do consumo de energia. Algumas delas são:

Fonte de alimentação da esteira de placas:

Inclui bomba em operação e em espera, filtros duplos que podem ser removidos do topo, testes remotos do sistema de bombas e gestão eficiente do calor.

Sistema automatizado de teste de bombas:

Projetado e fabricado pela HYDAC para testar remotamente a eficiência da bomba em sistemas críticos, é adaptável em sistemas existentes e novos. Esse sistema permite o monitoramento da condição e pode ser integrado a sensores de partículas ou aquáticos, além de oferecer vantagens como a redução de tempo e a carga de trabalho da equipe técnica.

Fonte de alimentação hidráulica para mecanismo de fixação de vagão:

Inclui cilindros HYDAC com certificação ATEX.

Unidade de acionamento hidráulico:

Inclui unidades de elevação hidráulica e cilindro de elevação.

O futuro do setor e o impacto global

O futuro da mineração é promissor. As empresas que investirem em tecnologias limpas e eficientes estarão mais preparadas para enfrentar os desafios dos próximos anos e conquistar uma posição de destaque no mercado. A eletrificação, em conjunto com outras tecnologias da mineração, como a inteligência artificial e a internet das coisas, tem o potencial de transformar a indústria em um setor mais sustentável, eficiente e competitivo.

Entre as principais tendências do setor de mineração estão as operações mais limpas e estratégias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a fim de alcançar maior sustentabilidade.

Ao substituir equipamentos a diesel por equipamentos elétricos, por exemplo, as empresas mineradoras podem reduzir significativamente suas emissões de CO2 e outros poluentes atmosféricos. Além disso, a eletrificação permite a utilização de fontes de energia renovável, como a energia solar e eólica, o que contribui ainda mais para a redução da pegada de carbono.

Na busca por adotar tecnologias mais limpas e eficientes, as novas normas de segurança do trabalho exigem a adoção de equipamentos e sistemas mais seguros, o que favorece a utilização de soluções elétricas, que apresentam menor risco de incêndio e explosão.

Para isso, a HYDAC oferece vários componentes e sistemas hidráulicos e industriais que atendem aos mais rigorosos padrões de segurança e eficiência. Os produtos são projetados para operar em ambientes hostis, como os encontrados nas minas, e são fabricados com materiais de alta qualidade que garantem longa vida útil e baixo custo de manutenção. 

Está pensando em eletrificar suas máquinas?

Fale com a HYDAC antes!

Envie seu e-mail