O que é Manutenção Preditiva?

Entenda o que é manutenção preditiva, como funciona, seus tipos, vantagens e tecnologias HYDAC que aumentam a eficiência e reduzem falhas.

5 minutos

Tópicos e Produtos

A manutenção preditiva é uma estratégia de manutenção que se baseia no monitoramento contínuo da condição dos equipamentos para prever falhas antes que aconteçam. Ao contrário da manutenção corretiva (que atua após a falha) e da preventiva (com base em cronogramas), a preditiva utiliza dados em tempo real para agir de forma precisa, no momento certo.

Esse tipo de manutenção se apoia em sensores, plataformas digitais, machine learning e softwares de análise, permitindo decisões baseadas em evidências, uma abordagem essencial na era da indústria 4.0. Além disso, está transformando o modo como as indústrias cuidam de seus ativos. 

Com o avanço da indústria 4.0, sensores, plataformas de análise de dados e inteligência artificial tornaram possível prever falhas antes que elas ocorram, reduzindo custos, paradas inesperadas e aumentando a vida útil dos equipamentos.

Se você quer entender o que é manutenção preditiva, como ela funciona, quais são os exemplos e técnicas utilizadas, e como a HYDAC aplica essa abordagem com tecnologia de ponta, continue a leitura deste guia completo.

Como funciona a manutenção preditiva?O processo de manutenção preditiva envolve diversas etapas:

  • Coleta de dados: sensores instalados nas partes móveis dos equipamentos capturam informações como vibração, temperatura, pressão, ruído, corrente elétrica e qualidade do óleo.
  • Transmissão e monitoramento: os dados são enviados para softwares de monitoramento online ou integrados à nuvem via Internet das Coisas (IoT).
  • Análise preditiva: algoritmos e especialistas analisam os dados coletados, comparando com a linha de base (condição ideal) e detectando desvios ou anomalias.
  • Ação corretiva planejada: ao identificar uma possível falha futura, a equipe realiza a manutenção no ponto certo e no momento adequado.

Qual é o principal objetivo da manutenção preditiva?

O principal objetivo da manutenção preditiva é maximizar a confiabilidade dos equipamentos, evitar falhas inesperadas, reduzir os custos com reparos emergenciais e prolongar o ciclo de vida dos ativos industriais.

Além disso, ela melhora a produtividade, otimiza o uso da mão de obra, reduz desperdícios e ajuda no cumprimento de normas de segurança e qualidade.

Qual a diferença entre manutenção preventiva e preditiva?

Embora ambas tenham o propósito de evitar falhas, a manutenção preventiva baseia-se em intervalos programados, enquanto a manutenção preditiva depende do estado real do equipamento.

AspetoManutenção PreventivaManutenção Preditiva
BaseTempo ou ciclo de usoCondição real dos ativos
Risco de manutenção desnecessáriaAltoBaixo
CustoModeradoReduzido a longo prazo
Tecnologia envolvidaBaixaAlta (sensores, IoT, análise preditiva)

Conclusão: a preditiva é mais inteligente, pois atua apenas quando necessário, com base em dados concretos.

Tipos de manutenção preditiva

Existem diversas técnicas utilizadas na manutenção preditiva, dependendo do tipo de máquina, aplicação e criticidade do equipamento. As principais incluem:

  • Análise de vibração: identifica desalinhamentos, desequilíbrios e desgaste em rolamentos.
  • Análise de óleo: monitora contaminações, degradação térmica, umidade e presença de partículas sólidas.
  • Termografia infravermelha: detecta variações de temperatura, sobreaquecimento e falhas elétricas.
  • Ultrassom industrial: capta ruídos anormais em válvulas, cilindros e rolamentos.
  • Monitoramento eletrônico embarcado: utiliza sensores como o Sensor BIS da HYDAC para identificar condições de operação críticas.
  • Endoscopia industrial: permite inspeções visuais internas sem desmontagem.
  • Leitura de corrente elétrica: identifica sobrecargas ou falhas em motores.

Exemplos de manutenção preditiva na prática A manutenção preditiva é amplamente utilizada em setores críticos onde falhas podem causar prejuízos operacionais severos. Veja exemplos de aplicação por setor:

Mobil (máquinas agrícolas e fora-de-estrada)

Com a adoção do SFC da HYDAC, tratores e colhedoras operam com monitoramento contínuo do fluido hidráulico, reduzindo falhas por contaminação.

Mineração

Sensores embarcados detectam desgastes em cilindros hidráulicos e filtros, permitindo manutenção antecipada sem interrupção de produção.

Papel e Celulose

Análise de vibração e monitoramento eletrônico previnem falhas em rolamentos de rolos de prensagem e cortadores, garantindo eficiência contínua.

Siderurgia

A análise de óleo combinada com IoT permite prever falhas em sistemas hidráulicos críticos, como cilindros de laminação e válvulas de controle.

Tecnologias envolvidas: sensores e plataformas digitais

A HYDAC desenvolveu soluções completas para aplicação em ambientes industriais de alta exigência. Entre as principais tecnologias, destacam-se:

  • Sensor BIS: realiza a leitura em tempo real de partículas metálicas em fluidos, ideal para sistemas hidráulicos.
  • SFC – Sistema de Filtragem Contínua: utilizado em operações severas como mineração, remove contaminantes e reduz o desgaste.
  • Sistemas de monitoramento online: integram dados de vários sensores em uma plataforma digital centralizada, com alertas automáticos e relatórios inteligentes.
  • Integração com machine learning: permite reconhecer padrões históricos de falha e antecipar problemas com maior precisão.

Soluções HYDAC para manutenção preditiva

A HYDAC Brasil oferece uma abordagem completa para implementar a manutenção preditiva em empresas de médio e grande porte. Nossa solução contempla:

  • Sensores inteligentes: monitoram condições críticas dos sistemas hidráulicos.
  • Filtragem de alta eficiência: garante fluido limpo e livre de contaminantes.
  • Integração digital com sistemas ERP e plataformas da Indústria 4.0.
  • Engenharia aplicada: desenvolvimento de sistemas personalizados.
  • Serviços técnicos especializados: suporte técnico para implementação, comissionamento e operação dos sistemas de manutenção preditiva.

Veja como a HYDAC contribui com a manutenção preditiva em máquinas agrícolas

Benefícios da manutenção preditiva

Redução de custos de manutenção corretiva

Menor tempo de inatividade

Aumento da eficiência operacional

Maior vida útil dos ativos

Redução de falhas catastróficas

Melhoria na segurança do trabalho

Suporte à sustentabilidade, ao evitar desperdício de peças e fluido

Conclusão

A manutenção preditiva é uma das estratégias mais inteligentes e rentáveis na gestão de ativos industriais. Com apoio das tecnologias da indústria 4.0, sensores inteligentes, IoT, e ferramentas como o Sensor BIS HYDAC e o SFC, sua empresa pode prever falhas antes que elas afetem sua produção.

Está pronto para transformar sua operação com soluções baseadas em dados?

Fale com os especialistas da HYDAC e veja como implementar a manutenção preditiva sob medida para a sua realidade industrial.

FAQ: Manutenção preditiva

Quais são os 4 tipos de manutenção existentes?

Manutenção corretiva, preventiva, preditiva e detectiva. Cada uma tem aplicação específica de acordo com o contexto operacional.

Manutenção preditiva e preventiva: qual escolher?

A manutenção preditiva é mais eficiente quando há ativos críticos e tecnologia disponível. Já a preventiva pode ser adequada em equipamentos com menor complexidade.

A manutenção preditiva pode ser aplicada em pequenas empresas?

Sim. Mesmo com orçamento menor, empresas de menor porte podem iniciar com sensores e análise básica de óleo, por exemplo.

Implemente agora a manutenção preditiva com a HYDAC Brasil.

Fale com nossos engenheiros técnicos.

ENTRE EM CONTATO

Artigos relacionados

Tempo de leitura: 3 minutos |
Tempo de leitura: 5 minutos |
Tempo de leitura: 3 minutos |