Soluzioni di azionamento a velocità variabile

Soluzioni di azionamento a velocità variabile

La regolazione intelligente della potenza, invece di un carico costante al massimo, è una soluzione migliore:

i sistemi idraulici tradizionali spesso funzionano continuamente alla loro velocità nominale, con l’energia in eccesso che viene convertita in calore senza essere utilizzata. È proprio in questo contesto che entrano in gioco le soluzioni di azionamento a velocità variabile (VSD) di HYDAC. Un convertitore di frequenza regola la velocità del motore elettrico in modo preciso, adattandola alle esigenze attuali dell'utilizzatore idraulico. Durante le pause di carico, la velocità si riduce a zero. Questo non solo consente di risparmiare una grande quantità di energia, ma protegge anche l'olio e tutti i componenti meccanici del sistema.

Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro

Simbiosi tra idraulica ed elettronica

La superiorità tecnica dei sistemi idraulici a velocità variabile risiede nella perfetta combinazione coordinata di una pompa idraulica, di un motore sincrono o asincrono e di un'unità di comando intelligente con software integrato HYDAC. Questo permette di semplificare l’impianto idraulico utilizzando valvole di commutazione al posto delle valvola di controllo. Questo software include funzioni idrauliche preconfigurate, come il controllo della pressione, il posizionamento e la regolazione del flusso, che possono semplificare notevolmente il sistema idraulico.  

L’idraulica è stata ridotta ai suoi elementi essenziali: Aumentare la potenza. La debolezza dell’idraulica: Il controllo ad alto consumo energetico, ottenuto tramite pompe a portata variabile e valvola di controllo, viene trasferito al sistema elettrico, garantendo così un risparmio energetico.

Questo garantisce efficienza a diversi livelli: Riduzione dei requisiti di potenza e raffreddamento, del volume del serbatoio e dell'olio, nonché dei materiali e del peso. 

Un altro vantaggio fondamentale: La riduzione della velocità media comporta una significativa diminuzione del livello di rumore del sistema. 

La sostenibilità come opportunità di business

Per i project manager, gli acquirenti e i responsabili degli impianti, la tecnologia DVA rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre i costi totali di proprietà (TCO) e semplificare la complessità dei sistemi. In molti casi, passare da sistemi idraulici tradizionali con pompe a portata variabile e valvola di controllo a sistemi idraulici a velocità variabile non comporta costi aggiuntivi, poiché molti altri componenti, come il sistema di raffreddamento, la filtrazione e la valvola di controllo, non sono più necessari e il volume del serbatoio può essere notevolmente ridotto. Inoltre, le soluzioni HYDAC DVA aiutano le aziende a raggiungere i propri obiettivi in materia di CO₂ e a ottenere la certificazione ISO 50001. Forniamo soluzioni di azionamento sia sotto forma di kit preassemblati per l’integrazione nella vostra macchina esistente (retrofit), sia come componente centrale di un nuovo sistema idraulico HYDAC.