过滤系统
FluidMonitoring Software FluMoS Light
FluidMonitoring Software FluMoS Light 是一款用于读取、显示和编辑 HYDAC 流体传感器数据的软件。它可以同时连接 3 个传感器。
FluMoS Light 可搭配使用最新一代 HSI 接口传感器(CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®)和不带 HSI 接口的传感器(CS 2000、FCU 2000、FCU 8000)。
FluMoS Light 用于:
- 在 PC 中以图表和图形格式在线显示测量值
- 可将日志文件保存至硬盘
- 可将硬盘/软盘中的日志文件显示为图形文件并保存
- 使用 Microsoft Excel 之类的工具处理已保存的日志文件
应用:
- 远程监测传感器读数
- 根据状态进行维护
FluidMonitoring Software FluMoS Mobile
适用安卓系统的 HYDAC FluMoS Mobile——您可通过该软件访问 HYDAC FluidControl Unit
在您的 Android 设备上获取流体状态监测测量数据!
FluMoS Mobile 是用于显示 FluidControl Unit FCU 1000 和 SensorMonitoring Unit SMU 1200 测量数据并将其下载至您的安卓设备的工具。
FluMoS Mobile 的功能特性
- 以图表格式显示 FluidControl Unit FCU 1000 的当前测量值(固体颗粒污染、水饱和度和温度)
- 以图形格式(每个测量通道一个图形)显示您的 FluidControl Unit FCU 1000 测量值进程(固体颗粒污染、水饱和度和温度)
- 将 FCU 1000 或 SMU 1200 内部存储器中的 .dat 格式日志文件选择性下载到您的安卓设备上
- 使用您的安卓设备在线存储测量数据(后续版本可实现)
您可通过电子邮件轻松将 .dat 文件转发至其他设备,例如 PC。
后续您可在 FluMoS 中处理这些文件。
功能模块与 ContaminationSensor CS 1000 编程辅助工具
我们提供编程辅助程序(如下所示),方便您将 ContaminationSensor CS 1000 整合至 Siemens S7-300 / S7-400 控制系统。此软件可免费下载。
其由功能模块和编程说明组成
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
功能模块 CS1000 Siemens S7-300-400 EN
流体技术
Embedded Board Configurator
Embedded Board Configurator 图形软件工具支持用户与 HYDAC D 系列和 P 系列比例阀的板载电子设备 (OBE) 通信并对其进行参数设置。可以通过电子元件的黑色外壳来识别这些系列。
可对多项数值进行实时监控,并查看与修改内部参数。
此外,该软件还可保存并导入参数,以实现快速更换设备,并缩短系统启动时间。
HYDAC OBE Service Tool
HYDAC OBE Service Tool 图形软件工具支持用户与 HYDAC A 系列比例阀的板载电子设备 (OBE) 通信并对其进行参数设置。可以通过电子元件的铝色外壳来识别该系列。
可对多项数值进行实时监控,并查看与修改内部参数。
此外,该软件还可保存并导入参数,以实现快速更换设备,并缩短系统启动时间。
OBE 固件
OBE 固件支持用户将现有 A 系列阀门升级至最新固件版本。可以通过电子元件的铝色外壳来识别该系列。
请确保 OBE Service Tool 与阀门上的固件均为最新版本,以便对阀门进行参数设置。
系统工程
KineSys
HYDAC Frequency Inverter – Cabinet Mounted HFI-CM
HFI-CM-Startup PC 软件 (HYDAC Frequency Inverter – Cabinet Mounted) 功能强大,提供多种快速调试与优化 KineSys 驱动系统的方法。
通过引导式对话与驱动程序的图形支持进行调试,极大简化了机电或液压系统的配置过程。利用电子铭牌对电机进行参数设置。
可通过调试文件执行批量调试。这极大地节省了系列项目的处理时间。软件配备实用、直观的诊断工具。
HYDAC Frequency Inverter – Motor Mounted HFI-MM
HMM Start-Up (c) PC 软件采用直观的用户界面,操作非常方便,是连接 HYDAC KineSys 驱动系统的理想界面。
该软件能够快速便捷地对机电或液压系统进行参数设置。集成示波器功能可用于运行数据及测量数据的可视化呈现和设置验证。
自动电机识别、参数预设和自定义实际值显示功能,实现了应用调试流程的自动化与高效化。
HYDAC Frequency Inverter – Wall Mounted HFI-WM
HFI-WM (HYDAC Frequency Inverter - Wall Mounted) 驱动控制器是一款用于三相异步电机转速控制的变频器。
它用于控制异步电机的转速。此场景需采用开关柜安装方式。
该驱动控制器的功率等级最高可达 250 kW
电子元件
HMG 4000 固件、用户手册、USB 驱动程序、PC 软件
HEWIN – HMGWIN 软件的升级版本,拥有全新功能
- 配置并显示 HMG 4000 的实时测量值
- 记录、可视化、分析和编辑 HMG 4000 测量数据
- 读取、创建和编辑供 HMG 4000 或 CAN-Trace 使用的 CAN 符号文件
- CAN-Trace:读取、显示和存储 CAN 报文
- IO-Link Trace:读取、显示和存储 IO-Link 过程数据
- 读取带有 CANopen、CAN SAE J1939 或 IO-Link 接口的 HYDAC 设备并进行参数设置
HMGWin-2 的旧版本仍可下载,但已不再提供支持。
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
HMG 2500 / 30x0 PC 软件
此款软件简单方便,可用于分析和归档使用 HMG 2500 / 30x0 记录的曲线和日志,并可根据需要导出数据,以便整合到其他 PC 程序中。
此外,用户可直接通过计算机操作 HMG 2500 / 30x0 设备。可以在线进行基本设置,并开启测量,测量曲线可直接实时显示,例如,在 PC 屏幕上随测量进度呈现。
HMG 3010 固件、用户手册
HMG 3000 固件、用户手册
CMWIN PC 软件
- HYDAC CMWIN V03 软件与 CMU 1000 兼容,可用于随后在 PC 上评估测量数据。
- CMWIN V03 PC 软件的主要组件是 CM 编辑器。本软件提供多种基于 IEC 61131 标准的工具
和功能,用于设计、集成和测试 CMU 1000 的用户程序。 - CMWIN 还可以与 HMG 510 结合使用,以读取、配置 HYDAC 状态监测传感器并为该传感器指定参数。
CMU 1000 固件、用户手册
HMG / CMU USB 驱动程序
首次将 HYDAC 测量设备连接至 PC 时,需先安装所需 USB 驱动程序。
该驱动程序同样包含在随附的 CD-ROM 光盘中。
HMG 3000
HE 虚拟串口驱动程序
HMG 2500、HMG 510、HMG 3010、CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500、HMG 510, HMG 30x0、CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
更新测量设备以兼容 USB 3.0
如果 HYDAC 测量设备(HMG 30X0、HMG 2500、CMU 1000)通过 USB 3.0 连接到 PC 时出现连接问题,则必须更新驱动程序。
ZBE P1-WIN PC 软件
用于对可编程 HYDAC 压力开关与 HYDAC IO-Link 传感器进行编程与参数设置。
ZBE P1-WIN PC 软件仅可与 HYDAC ZBE P1 编程适配器配合使用。