维修与故障排查通用工具:HYDAC 便携式数据记录器

全工况适配,应对无忧:试想一款通用工具,其功能强大到可应对所有挑战,而 HYDAC 便携式数据记录器正是这样一款宝藏工具。该工具灵活易操作,是测量工作的可靠伙伴。无论是复杂系统分析,还是简单测量——我们的设备都能为优化维护与维修工作提供完美解决方案。立即深入了解我们的便携式数据记录器产品系列!

一台测量设备,蕴藏无限可能:灵活便捷、操作简易、性能可靠
其搭载的强大测量技术,广泛适用于移动作业与工业应用场景

无论是故障排查、调试运行、系统分析还是过程监控,HYDAC 便携式数据记录器都是您的得力通用工具,操作极为简便。联系我们的专家,获取有关最优测量技术解决方案的专业建议。

立刻联系我们

可靠测量技术——满足日益增长的数据记录需求

自动化进程日趋复杂,专业劳动力短缺问题愈发突出,这对高效测量技术提出了更高要求。毕竟,时间就是金钱,快速定位问题、缩短停机时长至关重要。同时,需读取的传感器数量、种类及接口也在持续增多。

为此,我们精心打造了经实践验证的便携式数据记录器、软件、传感器及丰富的配件系列,使其兼具高度灵活性与便捷易用性。立即深入了解我们的解决方案及其优势。
 

功能强大,应用广泛:搭载 HEWIN PC 软件的高端移动 HMG 4000 数据记录器

HMG 4000 数据记录仪搭载全新 HEWIN 操作软件,全能应对各种挑战——无论是现场移动设备的快速故障排查与调试,还是复杂系统的深度分析,亦或是持续的过程监控,它的表现始终出色。该设备可记录压力、温度、流速、相对湿度等多种输入信号与测量变量,支持对模拟、IO-Link、CAN 或 SAE J1939 接口的传感器进行个性化参数设置,最多可同时显示 100 个测量通道,极大地满足了用户多样化的测量需求。

此外,HEWIN HYDAC PC 软件可对 HMG 4000 记录的测量数据进行可视化呈现、深入分析与高效处理。无论是测量记录、事件日志,还是 CAN 和 IO-Link 接口数据,所有信息均可便捷分析。通过测量设备与软件的完美协作,实现直观且高效的数据分析。

HMG 4000 数据记录仪

  • 操作直观
  • 全图形化 5.7 英寸彩色触摸大屏
  • 可同时记录多达 38 个传感器的信号
  • 多达 100 个可同时显示的测量通道
  • 模拟、频率、IO-Link、CANopen、SAE J1939
  • 最快测量速率可达 0.1 ms

HEWIN – HMGWIN 软件的升级版本,拥有全新功能

  • 操作 HMG 4000
  • 可视化呈现、分析和处理 HMG 4000 测量数据
  • 可定义 CAN 符号,导入 Peak 文件和 dbc 文件
  • 记录并显示 CAN 消息
  • 可对 CANopen、SAE J1939 或 IO-Link 传感器进行参数设置

详细了解 HMG 4000

多种测量模式,为您的应用确保更高的灵活性

可同时以 0.1 ms 的测量速率记录全部八个模拟输入信号。

快速测量与显示

在针对快速动态机械过程进行测量时,该设备可同时以 0.1 ms 的测量速率记录全部 8 个模拟输入信号。

使用 HMG 将动态机械过程记录为测量曲线。

曲线记录

HMG 4000 最突出的功能,无疑是能够以测量曲线的形式记录动态机械过程,并实时在线渲染成波形图——这本质上是一种示波器功能。

HMG 4000 具备事件驱动测量及事件日志记录等高级功能。

协议测量

除基本的测量曲线、单次及连续记录功能外,HMG 4000 还具备事件驱动测量及事件日志记录等高级功能。针对触发事件,我们提供多种触发选项,满足不同需求。

传感器接口的功能与工具

灵活便捷的传感器连接

HMG 4000 便携式数据记录器及数据记录仪能够同时记录多达 38 个传感器的模拟和数字信号。具备自动传感器检测功能的 HYDAC 传感器,以及所有具有标准化模拟输出信号的市售传感器,均可连接到模拟输入接口。HYDAC 专有传感器能被自动识别,并完成测量变量、量程及单位的自动配置。这类 HSI 传感器(HYDAC 传感器接口)可连接至 8 个模拟输入通道。

此外,还可通过 CAN 总线端口连接多达 28 个特殊的 HCSI 传感器(HYDAC CAN 传感器接口),且同样具备自动传感器检测功能。HMG 4000 还配备两个额外的数字输入接口(例如用于测量频率和转速),完善了应用解决方案。总共最多可同时显示 100 个测量通道。

IO-Link 应用的一体化工具

独立编程端口,支持对标准 IO-Link 设备以及所有可调节/可编程的 HYDAC 传感器进行读取、参数设置与复制操作。即便不熟悉 IODD,在主菜单启动“IO-Link 工具”后,HMG 4000 也能检测到已连接的 IO-Link 设备,并允许访问该设备的所有通用 IO-Link 数据。HMG 4000 与 USB IO-Link 主站类似,一旦所连接的 IO-Link 设备的 IODD 可用,其便能发挥出全部潜能。

在 HMG 显示屏上的数据呈现方式以及对传感器数据的访问方式,与符合 IO-Link 规范的标准化端口和设备配置工具 (PDCT) 如出一辙。无需了解单个 ISDU 索引及分索引,即可实现直观读写。为方便文档记录与存档,相关设备运行数据可以 html 格式保存在 HMG 4000 中,也可通过 USB 传输至 PC。

同理,用户设置或传感器读取的设备设置及参数,也能存储在 HMG 4000 上,以及传输至 PC 存档,并便捷复制到其他相同设备 ID 的设备上。无论是初始调试,还是日常维护,HMG 4000 都是 IO-Link 系统工作的不二之选。
 

CAN 测量与 CAN 诊断

得益于 CAN 自动化接口的完整集成,HYDAC HMG 4000 具备独特的功能,可将模拟信号、数字状态和 CAN 信号作为联合测量对象进行显示与记录。对于 CANopen 和 SAE J1939,其配置界面简洁直观。而且,任何专属 CAN 信号皆能作为测量对象,进行记录、解码与分析。通过信号列表(符号文件),复杂 CAN 网络的信号可轻松导入 HYDAC HMG 4000。

在这一应用中,“CAN 工具”应用程序提供的大量 CAN 配置功能以及 CAN 诊断功能,是 HYDAC 便携式数据记录器能够成为通用工具的关键因素。利用 HMG 4000 工具箱中的这款工具,您能够记录包括错误消息在内的 CAN 消息,并按协议解读。记录可分为主动式和被动式(“仅监听”CAN 模式),因此可在不产生干扰风险的情况下监测网络。该工具还具有内部可配置端接电阻器,并支持发送 CAN 消息,功能十分完备。

现可通过 CANopen 和 SAE J1939(新增)配置传感器

HMG 4000 工具箱中的另一实用功能是还支持轻松配置 CAN 设备。首先,针对两个最重要的 CAN 参数——传输速率(比特率)和设备地址(或节点 ID)的设置,可提供自动向导。向导可通过 CANopen LSS 协议检测所有具备此功能的设备,并根据需要对其进行参数设置。但它也可用于通过 SAE J1939 协议调整所有 HYDAC CAN 设备的设置。

如果需要在 CAN 设备上进行进一步调整,可提供额外的工具,即 EDS 服务。此服务可实现对参数对象的直接简单访问。此外,该工具还可读取 CANopen EDS 文件(CiA 306;电子数据表)以及特定于 HYDAC 的 JEDS(SAE J1939 电子数据表),并可解读、显示和更改其中说明的参数对象。

在 CANopen 模式下,EDS 服务提供自动向导,用于对过程数据的复杂管理进行参数设置。它既支持对标准过程数据 TPDO 和 RPDO(发送/接收过程数据对象)进行参数设置,也支持对功能安全过程数据 SRDO(安全相关数据对象)进行参数设置,包括安全校验和的计算和激活。

总而言之,HYDAC HMG 4000 是您进行信号记录、CAN 配置与 CAN 诊断的全能工具箱。

产品系列纵览 一站式提供测量、分析和参数设置功能

HYDAC 便携式数据记录器与数据记录仪

从调试到试验台测试再到日常维护:我们的测量设备与数据记录仪皆能大显身手,用途极为广泛。它们操作直观、功能丰富,可助力各类测量任务高效、轻松完成。无论您是偶尔进行测量,还是有复杂的数据采集需求,我们的设备都能提供灵活适配的解决方案。

详细了解 HYDAC 便携式数据记录器

HYDAC HEWIN 软件

您的 PC 端分析工具:HEWIN 可便捷实现 HMG 4000 测量数据、事件日志,以及 CAN 和 IO-Link 数据的可视化、分析与处理。同时,HEWIN 还支持定义 CAN 符号,导入 peak 和 dbc 数据,以及记录 CAN 消息。借助该软件,您能轻松完成 CAN 或 IO-Link 传感器的参数设置。

详细了解 HYDAC HEWIN

具备自动传感器检测功能的 HYDAC 传感器

HYDAC 测量设备与传感器堪称天作之合,彼此完美适配。自动传感器检测与配置功能,彻底摒弃了耗时费力的手动设置环节。这极大地节省了时间,让用户能够迅速、轻松地开启设备使用之旅。

详细了解具备传感器检测功能的 HYDAC 传感器

HYDAC 测量技术优势概览

大幅缩减停机时长,快速恢复系统的正常运转

系统可用性

凭借高效的问题分析机制,大幅缩减停机时长,快速恢复系统的正常运转。

采用最先进的测量技术,可测量多种变量和信号,并具备灵活的传感器连接方式

灵活性

采用最先进的测量技术,可测量多种变量和信号,并具备灵活的传感器连接方式

借助我们的 HEWIN PC 软件,测量、分析与参数设置变得简单易行

易用性

借助我们的 HEWIN PC 软件,配合自动传感器检测功能,测量、分析与参数设置变得简单易行

丰富的功能模块、实用工具以及适配配件,确保迅速获取精准测量结果

节省时间

丰富的功能模块、实用工具以及适配配件,确保迅速获取精准测量结果
 

对系统进行长期监测,敏锐察觉潜在问题并及时处理

预测性维护

对系统进行长期监测,在潜在问题引发故障或系统崩溃前,便能敏锐察觉并及时处理

我们提供一站式的完整解决方案——无论是便携式数据记录器、软件还是传感器

一站式来源

我们提供一站式的完整解决方案——无论是便携式数据记录器、软件还是传感器,我们的各个组件之间都能完美协同工作

下载

我们满怀热忱,为您量身打造专属解决方案!

请联系 HYDAC 专家团队,立即安排咨询预约!

立刻联系我们

喜欢这篇文章吗?请帮我们宣传!

立即将HYDAC设为您的首选来源。