Traete vantaggio dall'investimento nella purezza tecnica Come investire nella purezza tecnica può portare vantaggi nel lungo periodo

Con HYDAC si può fare!

Come investire nella purezza tecnica può portare vantaggi nel lungo periodoCon HYDAC si può fare!

Le tecniche di azionamento moderne e le maggiori densità di potenza richiedono una produzione di alta qualità di componenti e sistemi. Questa tendenza è iniziata nell'industria automobilistica, ma da allora è diventata un elemento centrale in tutti i settori. Nonostante la purezza tecnica sia una qualità e una caratteristica di processo importante, spesso è molto sottovalutata. I guasti di sistema e i pezzi scartati in molti casi sono il risultato di una purezza tecnica non adeguata. Ma le spese elevate che si devono sostenere per ottimizzare la purezza tecnica non possono essere semplicemente evitate. La ragione per la quale è comunque importante nel lungo periodo sono illustrate nell'esempio del nostro cliente di lunga data.

Affidabilità in tutte le fasi del processoConservare risorse, aumentare le durate d'esercizio e continuare a risparmiare denaro

Dal 1963 HYDAC ha ispirato fiducia come partner che collabora a stretto contatto con i propri clienti. Il nostro cliente, un fornitore di tecnologia di azionamento e telai, dell'industria automobilistica ha apprezzato questo aspetto e si è rivolto a noi con fiducia. Come proprietario di un totale di sei lavapezzi industriali, il cliente sostituiva i fluidi di pulitura e gli elementi filtranti ogni due settimane in base agli elevati requisiti di purezza. Il risultato è stato un consumo enorme di risorse. Nonostante i tentativi del cliente, le specifiche per la purezza tecnica (0 particelle >500 µm) non potevano essere soddisfatte in modo affidabile.

HYDAC Wombat – la nostra soluzione di prodotto

L'obiettivo del nostro cliente era chiaro: una purezza coerente e definita del fluido di pulitura per l'intera durata d'esercizio del fluido in modo che i valori di purezza prescritti potessero essere rispettati affidabilmente. Allo stesso tempo la durata d'esercizio del fluido di pulitura doveva essere aumentata e i costi e le risorse risparmiati in modo sostenibile.

HYDAC ha iniziato a lavorare con il cliente. Dopo un'analisi iniziale del lavapezzi industriale, abbiamo eseguito le prime prove sul filtro. I risultati con gli elementi filtranti HYDAC Wombat hanno colpito il cliente sia in termini di qualità che di costo. La caratteristica speciale dell'elemento filtrante è la sua capacità di trattenere grandi volumi di impurità con un livello elevato di separazione.

HYDAC Wombat – successo generale

Quando le durate d'esercizio sono state confrontate direttamente, i nostri filtri hanno subito colpito nel segno: due settimane per l'elemento della concorrenza e ben otto settimane per HYDAC Wombat. Ciò ha ridotto l'usura del filtro e si è evitato il cambio degli elementi filtranti e la pulitura del fluido. Una importante ottimizzazione che presenta vantaggi elevati per la produttività del sistema e ne aumenta in modo sostenibile a disponibilità. La quantità di particelle con brillantezza metallica nel bagno è stata ridotta da >800 µm a <150 µm, così il nostro cliente d'ora in poi sarà in grado di adeguarsi alle specifiche di purezza tecnica. Questo tipo di risultato non sarebbe stato possibile in precedenza nonostante frequenti cambi del filtro e del bagno.

Il risultato

Vale la pena investire negli elementi filtranti Wombat? Sì, il nostro cliente è rimasto impressionato dai numerosi vantaggi per i suoi lavapezzi industriali. Gli interventi hanno fatto sì che il fornitore dell'industria automobilistica riuscisse a risparmiare più del 60% dei costi per fluido e filtro. Le spese per le soluzioni HYDAC sono state compensate all'istante.

La conformità affidabile con i valori di purezza prescritti ha triplicato la durata di utilizzo del fluido permettendo risparmi annuali sui fluidi di 57'000 euro per sistema. Poiché le durate di esercizio del filtro sono quattro volte più lunghe, ogni sistema può usare 130 elementi filtranti in meno all'anno.

Il lavapezzi industriale nel suo insieme ha anche tratto beneficio dalla nuova strategia relativa ai filtri. La contaminazione del lavapezzi industriale ridotta a <40% diminuisce le sollecitazioni sui componenti di sistema (ad es. valvole, pompe) nel lungo periodo. La qualità dell'acqua di lavaggio migliorata ha portato a una riduzione nelle parti scartate, con meno necessità di rilavorazione. Nell'insieme, ciò ha portato a un risparmio di CO2 di oltre il 60% all'anno. 

Il caso del nostro cliente dimostra che la purezza tecnica ha un impatto enorme sulla produttività. Per questa ragione, investire nell'ottimizzazione delle strategie di filtrazione è importante per il vostro sistema e il vostro portafoglio. Anche voi potete trarre vantaggio dalla collaborazione con HYDAC - chiedeteci del potenziale di risparmio a lungo termine con i nostri sistemi di filtrazione ad alta efficienza.
 

Dichiarazione del cliente:

"Non avrei mai pensato che investire nell'ottimizzazione della strategia di filtrazione avrebbe portato a così tanti vantaggi nel lungo periodo. Ma gli esperti HYDAC mi hanno convinto. Adesso possiamo produrre in modo affidabile e non solo risparmiare tempo occupato dalla manutenzione del sistema, ma anche denaro.” 

I vostri vantaggi con la soluzione di prodotto HYDAC:

Salvaguardia delle risorse

Conservazione delle risorse

Risparmiate fluido ed elementi per la pulizia in modo sostenibile grazie a durate d'esercizio più lunghe.

Riduzione dei costi

Ottimizzazione dei costi

Riducete i vostri costi nel lungo periodo investendo ragionevolmente nella purezza tecnica.

Disponibilità di sistema

Disponibilità di sistema

Riducete al minimo i guasti e i reclami grazie alla conformità con specifici valori di purezza.

Rilavorazione ridotta

Approfittate di un aumento di qualità e riducete al minimo la rilavorazione e le parti scartate.

Desideri richiedere una consulenza individuale?

Fissa un appuntamento per consulenza

Approfondisci negli articoli della rivista

Progettazione, Ingegneria dei fluidi, Oleodinamica
Storie di successo dei clienti
| 3 min

Olio nel bagno di lavaggio? - Non con HYDAC

Progettazione, Oleodinamica
Storie di successo dei clienti
| 4 min

Filtrazione di fumi nella saldatura a laser per metodi di produzione additiva

Progettazione, Ingegneria dei fluidi, Gestione termica
Storie di successo dei clienti
| 3 min

Affidabilità di processo e disponibilità di sistema per i fornitori dell'industria automobilistica