Conservação de recursos em sistemas de refrigeração com gerenciamento eficiente de refrigerante

Explore o potencial de economia e detecte problemas em tempo real graças ao controle automático do refrigerante com a FluidControl Unit FCU 5000 da HYDAC!

Economize tempo, dinheiro e recursos com a ferramenta de refrigeração certa em prensas de briquetagem para sucata metálicaExplore o potencial de economia e detecte problemas em tempo real graças ao controle automático do refrigerante com a FluidControl Unit FCU 5000 da HYDAC.

Os refrigerantes são praticamente indispensáveis na produção de corte de metal e produção de conformação. Eles reduzem o atrito entre a ferramenta e a peça e eliminam o calor produzido durante o processo de usinagem. O gerenciamento do refrigerante é altamente relevante para os operadores de sistemas centrais, pois flutuações na concentração ou no nível do tanque podem levar a problemas de qualidade consideráveis.
 
Descubra nesse case de sucesso como a HYDAC contribui para a redução dos custos de manutenção, reparo e serviço ao modernizar os sistemas de lubrificantes de refrigeração, incluindo documentação automática de acordo com as TRGS 611 (normas técnicas alemãs para substâncias perigosas) e disponibilidade contínua de dados do sistema através da conectividade em nuvem.
Trabalhamos com você para aumentar a produtividade dos seus sistemas!

Os processos de produção estão ficando cada vez mais complexos

Nas prensas, todos os tipos de fatores podem afetar um refrigerante e alterar o meio — além da entrada de calor, também existem fatores como tensões mecânicas, contaminação e oxidação. Refrigerantes sobrecarregados também são mais suscetíveis a invasões bacterianas e podem levar a trabalhos de manutenção não planejados. Portanto, é importante que os operadores do sistema detectem alterações nos refrigerantes com antecedência para poder tomar medidas corretivas. O monitoramento constante do meio é a melhor proteção. Mas mesmo que uma mudança no refrigerante seja detectada em um estágio inicial e uma amostra seja coletada, o problema ainda não está resolvido, pode levar vários dias até que o resultado esteja disponível. O operador tem poucas informações para continuar até que a análise termine. As contramedidas no caso de um resultado negativo só podem ser tomadas tarde, às vezes tarde demais. Mas mudanças significativas do refrigerante requerem uma reação rápida.
Outro ponto em relação à economia de recursos em refrigerantes é a unidade de dosagem do sistema: ela tem o papel fundamental de garantir que superdosagens sejam evitadas ajustando a concentração de refrigerante conforme necessário.

Estudo de caso: uma montadora moderniza seu sistema de refrigeração

A maioria das montadoras usa sistemas centrais de refrigeração para lubrificar e resfriar seus sistemas de produção. Os sistemas de refrigeração geralmente consistem em um reservatório, uma unidade de dosagem e um circuito. Nos últimos anos, os requisitos impostos aos refrigerantes mudaram drasticamente. As metas de economia de CO2 por meio da conservação de recursos e maior eficiência tornam a modernização dos sistemas de refrigeração uma questão-chave para o gerenciamento.
Este também foi o caso do nosso cliente: eles estavam procurando uma solução e um parceiro para a modernização do seu sistema de refrigeração central que alimenta quatro prensas de briquetagem de sucata com emulsão de refrigeração. A emulsão é injetada no estágio do compressor para reduzir o atrito (aço sobre aço). Depois de usada, a emulsão é contaminada com óleo e outros resíduos aderidos ao resíduo de aço, coletada e transportada de volta ao sistema de refrigeração. Para atender aos requisitos das diretrizes TRGS 611 (normas técnicas alemãs para substâncias perigosas), o refrigerante foi analisado em laboratório e documentado semanalmente. Em seguida, a concentração do refrigerante foi ajustada manualmente com base nas descobertas.

A duração da superdosagem ou subdosagem do sistema – horas ou dias – geralmente não é clara. Mas essa informação é muito importante. A superdosagem leva a uma concentração de refrigerante desnecessariamente alta, enquanto uma subdosagem danifica as ferramentas e, portanto, a prensa, possivelmente levando a paralisações.
A unidade de refrigeração existente exigia muita manutenção. Isso se deve ao fato de que muitas vezes era necessário ajustá-la manualmente, o que causava grandes flutuações na concentração. Os custos de manutenção também eram muito altos, pois muitas partes do sistema precisavam ser substituídas regularmente. Para reduzir custos e aumentar a produtividade, nosso cliente solicitou aos especialistas da HYDAC a modernização do seu sistema de refrigeração existente. Os objetivos comuns eram manter o processo de prensagem e, portanto, os parâmetros associados do fluido tão constantes quanto possível, para manter o volume do tanque no nível desejado com emulsão pré-misturada e protegê-lo de influências externas negativas. Aqui entra em ação a solução FluidControl Unit FCU 5000 (FCU 5000) da HYDAC: um aparelho de medição on-line para monitoramento, controle e documentação de parâmetros do fluido.

A solução da HYDACRegulação automática do refrigerante com a FluidControl Unit FCU 5000

Nosso cliente decidiu instalar um dos seus novos sistemas de refrigeração com um filtro de correia e nossa unidade FCU 5000. Em colaboração com a HYDAC, o fabricante de filtros de correia forneceu ao cliente um sistema de refrigeração que permite filtrar, monitorar e dosar automaticamente a emulsão. O FluidControl Unit FCU 5000 mede a condição da emulsão do refrigerante e pode manter automaticamente a concentração no nível desejado usando a unidade de dosagem integrada. Para compensar a perda de emulsão, o nível desejado é mantido constante pelo reabastecimento automático do tanque. A FluidControl Unit FCU 5000 instalada também está conectada a um roteador de manutenção remota na nuvem CMXConnect. Isso permite que nosso cliente monitore seu sistema de refrigeração em tempo real, possibilitando que ele veja uma representação visual de todos os dados coletados pelo FCU 5000 por meio de um painel na nuvem. Isso resulta em transparência de processo 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os envolvidos. Os valores limite também podem ser definidos e monitorados no software. Sempre que um dos sensores falha ou são registados valores fora dos limites, é enviada uma mensagem de aviso ou erro. A dosagem e o reabastecimento automatizados economizam os custos do cliente. Medições como nitrito e dureza da água podem ser convenientemente inseridas manualmente no sistema. Isso significa que o cliente recebe documentação detalhada compatível com as TRGS 611.

O resultadoModernização do sistema de refrigerante

Ao modernizar o sistema de refrigeração, os requisitos em termos de eficiência e aumento de produtividade foram atendidos. Várias montadoras já contam com unidades de dosagem automática inovadoras para atualizar seus sistemas existentes de acordo com as diretrizes TRGS 611, economizando tempo e dinheiro. Essa forma de digitalização e, portanto, a automação do gerenciamento de fluidos são fatores importantes no campo sempre avançado da tecnologia da Indústria 4.0.
As soluções baseadas em nuvem também suportam a automação de vários processos em toda a cadeia produtiva.

Ao usar serviços de conectividade em nuvem, muitas tarefas, como monitoramento e documentação do nível de lubrificante, podem ser automatizadas. O reajuste da taxa de dosagem de lubrificante também pode ser feito automaticamente em muitos casos, economizando tempo e reduzindo as fontes de erro. É por essas razões que a FluidControl Unit FCU 5000 em combinação com a conectividade em nuvem prova ser uma ferramenta quase indispensável para o cliente.
A HYDAC já provou muitas vezes ser uma parceira tecnológica para soluções sob medida. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Nossos especialistas aguardam sua consulta! 

Suas vantagens com o controle automático de refrigerante da HYDAC FluidControl Unit FCU 5000:

DownloadCase de sucesso: economize tempo, dinheiro e recursos com a ferramenta de refrigeração certa em prensas de briquetagem para sucata metálica!

Faça agora o download do case de sucesso em PDF!

Baixe aqui o Catálogo do Produto FCU 5000

 

 

Estamos sempre dispostos a dar dicas!

Entre em contato com a equipe de especialistas da HYDAC e agende sua consultoria hoje mesmo!

Envie um e-mail