Ottimizzazione delle centrali idroelettriche con soluzioni di filtrazione efficienti
HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni di filtrazione personalizzate e resistenti nelle centrali idroelettriche
Ottimizzazione delle centrali idroelettriche con soluzioni di filtrazione efficientiHYDAC – Il vostro partner per le soluzioni di filtrazione personalizzate e resistenti nelle centrali idroelettriche
L'incremento dell'industrializzazione, in particolare nei mercati emergenti, sta portando a continui aumenti dei requisiti energetici. Le piccole installazioni idroelettriche sono particolarmente adatte a soddisfare questa necessità di fornitura di energia rinnovabile dalle centrali idroelettriche – sono molto più facili da installare, e quindi possono essere messe in funzione più rapidamente. Al momento la domanda per sistemi a manutenzione ridotta è in aumento, perché questo tipo di installazione idroelettrica compatta può essere messa in funzione in tutto il mondo.
Le centrali idroelettriche devono anche essere in grado di resistere a qualsiasi tipo di influsso ambientale come la pioggia torrenziale e monsonica, che causano un livello elevato di contaminazione dell'acqua dei fiumi. Qui sono richiesti componenti chiave robusti ed efficienti e tecnologie che garantiscono il funzionamento. La fornitura di acqua di raffreddamento e acqua di processo è particolarmente importante in questo caso.
Con l'aiuto dei nostri esperti HYDAC potete ottimizzare le vostre installazioni idroelettriche per quanto concerne i fattori sopra citati. Attraverso l'esempio di un cliente, vi mostreremo come può presentarsi una soluzione di filtrazione robusta e a manutenzione ridotta.
Utilizzare l'energia idroelettrica in modo affidabile ed efficienteHYDAC fornisce la soluzione di filtrazione dell'acqua di processo ottimale per le installazioni idroelettriche
La richiesta del nostro cliente per gli esperti dell'industria idroelettrica HYDAC è stata quella di garantire il funzionamento della turbina sicuro e a bassa manutenzione nelle stagioni monsoniche.
In qualità di produttore di impianti idroelettrici completi comprese turbine, generatori e comandi, il nostro cliente si è specializzato nelle installazioni idroelettriche più piccole e compatte, anche conosciute come "compact hydro". Per poter raggiungere il livello di energia più elevato, questi impianti devono essere realizzati in base alle condizioni regionali ambientali.
Il nostro cliente era alla ricerca della soluzione giusta per le condizioni presenti nel suo attuale progetto di impianto idroelettrico – l'esatta configurazione di sistema e il progetto sono stati forniti da HYDAC. In stretta collaborazione con il cliente, i nostri specialisti di energia idroelettrica HYDAC hanno definito un obiettivo onnicomprensivo: ottimizzando la filtrazione per la guarnizione dell'albero azionata ad acqua. L'acqua proviene direttamente dal canale o fiume e deve quindi essere filtrata accuratamente per garantire l'assenza di usura.
In generale, il cliente era alla ricerca di un fornitore di sistema con qualità e puntualità e non solo di un produttore di componenti individuali – ciò ha ridotto il numero dei possibili partner di riferimento. In modo più specifico, il cliente stava cercando uno specialista nella filtrazione dell'acqua per risolvere il suo problema attuale. La soluzione ha portato allo sviluppo di uno standard per tutti gli ulteriori progetti.
La soluzione HYDAC:
filtrazione dell'acqua di processo ottimale per le guarnizioni d'albero della turbina con tecnologia di filtrazione ATF
Perché la filtrazione dell'acqua di processo ottimale è particolarmente importante per le guarnizioni d'albero della turbina idraulica? La guarnizione d'albero è un cuscinetto lubrificato ad acqua che costituisce il nucleo dell'impianto idroelettrico. Viene anche utilizzata per separare l'acqua di processo pulita dall'acqua di fiume contaminata.
Con soluzioni di filtrazione convenzionali, per pompare l'acqua del fiume attraverso il filtro verso la guarnizione d'albero è anche necessaria una pompa idraulica. Ciò aumenta la necessità di energia oltre al numero di componenti (elettrici) utilizzati. Il filtro è contaminato, il sistema deve essere disattivato per sostituire il filtro – in alternativa si può passare a un sistema ridondante. Tuttavia ciò aumenta la complessità dell'impianto elettrico e i costi operativi. Anche il tema della sicurezza riveste un ruolo importante: se l'alimentazione alla guarnizione d'albero non riesce, l'intero impianto idroelettrico deve essere spento perché altrimenti il rischio di sicurezza sarebbe elevato.
Il nostro obiettivo era fornire la soluzione migliore al problema in modo che l'acqua dalla condotta forzata a monte della turbina idraulica potesse essere utilizzata direttamente per la guarnizione d'albero. Il nostro filtro ATF era perfetto per questa funzione – un filtro a ciclone con un elemento filtrante aggiuntivo.
Con l'utilizzo del filtro HYDAC ATF, nel sistema non era più necessaria una pompa idraulica. L'elemento filtrante veniva anche pulito costantemente da una linea di "fluidificazione". Ciò ha garantito un'alimentazione continua di acqua pulita alla guarnizione d'albero, permettendo una soluzione semplice e diretta al problema.
Il risultato
La soluzione di filtrazione HYDAC ATF ha dato un importante contributo all'ottimizzazione dell'impianto idroelettrico. Il nuovo approccio tecnologico (con l'alimentazione della guarnizione d'albero direttamente dalla condotta forzata) ha convinto il cliente da subito.
Con il testi riuscito del prototipo nell'impianto elettrico, il cliente è stato rassicurato circa il suo funzionamento e la nostra competenza. Immediatamente dopo questo successo, la nostra soluzione è stata introdotta come standard per tutti i futuri progetti di installazione elettrica con i requisiti sopra citati.
Oltre alla filtrazione dell'acqua ATF per la guarnizione d'albero, abbiamo anche fornito i pannelli a muro per il funzionamento della guarnizione d'albero, i sistemi di lubrificazione e i sistemi di raffreddamento acqua-glicole per il circuito di raffreddamento chiuso.
Il caso del nostro cliente dimostra come le nostre soluzioni di prodotto e la competenza ingegneristica aumentino l'efficienza di sistema proteggendo allo stesso tempo i budget. Parlate subito con i nostri esperti di settore per ottimizzare i vostri sistemi – i nostri specialisti HYDAC vi forniranno la soluzione di filtrazione ottimale oltre a componenti aggiuntivi e soluzioni per il vostro processo di filtrazione dell'acqua.